Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
igus 耐磨带条让滑动更轻松顺畅09-01-19
任何需要光滑、安静、简单和免润滑滑动的应用,都可以使用 igus 的薄膜款耐磨带条。所以,igus 耐磨带条已被用于家具制造应用,例如调节结构。在大量尘土和碎屑纷飞的木材行业中,iglidur 耐磨带条也展示了其优异性能。例如在锯子切割木板边缘时,使用耐磨带条可以确保旋转挡块在锯片上轻松移动。而且 iglidur 耐磨带条100%免润滑,所以锯末不会粘在导向装置上。为了进一步延长耐磨带条的使用寿命,运动塑料专家 igus 还研发了背胶。现在,这款新型粘合剂更好地提升了耐磨带条的附着力。而且这款新型粘合剂符合 FDA 标准,适用于食品工业。 比标准材料更高的耐磨性 iglidur 耐磨带条在占地超过 2,750 平方米的 igus 内部测试实验室中验证了其极高的耐磨性。在保护不锈钢销的磨损测试中,四款由 iglidur 工程塑料制成的耐磨带条的评分值都要比 PTFE 玻璃纤维和 PTFE 青铜化合物制成的耐磨带条高出 10 倍。除此之外,iglidur 耐磨带条还拥有低磨损、免润滑和免维护的优点。 适用于不同应用的四种高性能工程塑料 由符合 FDA 标准的 iglidur A160 材料制成的耐磨带条对介质具有超高抗性,且符合食品行业对卫生和安全的严格要求。这款材料采用了易于辨识的蓝色。B160 材料拥有超高耐磨性。黑色的 iglidur B160 耐磨带条可以完美融入到可见区域,例如家具上。W160 材料则是专为卫生要求极高的行业应用而开发的,可用于牙科光固化机和消毒机。 此外,iglidur W160 材料含有在紫外线下稳定的添加剂,这一特性使其即使在光诱导氧化中也不会改变性能。第四种耐磨带条是由耐高温专家 iglidur V400 材料制成的。这款材料具有超高的耐热性,可以在高达 200 ℃ 的温度下使用,在 160 ℃ 下仍有粘合力。因此由它制成的耐磨带条的耐磨性极高,适合用于高负荷和高温应用,且耐各种介质。 为不同应用提供不同尺寸 iglidur 耐磨带条适用性广泛,且易于切割。其中,A160、B160 和 W160 三种型号的标准宽度为 20、50、100 和 500 毫米四种,厚度为 0.5 和 1 毫米两种。V400 型号的标准宽度则为 120 毫米,厚度为 0.5 毫米。所有耐磨带条都有背胶可选。此外,igus 还提供特殊形状和宽度的耐磨带条。 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。 "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglide", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xiros"是igus® GmbH/科隆在德意志联邦共和国以及国际一些国家中受法律保护的商标。 |