Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
安全第一:igus 耐磨 SLS 烧结粉材的燃烧性能优于防火标准五倍03-07-18
3D 打印材料 iglidur I3 通过 FMVSS 302 汽车内饰材料的燃烧特性标准检测 使用合适的内饰材料和合理的内饰结构,可以有效防止汽车内饰起火。3D 打印材料 iglidur I3 是 igus 实现理想防火措施迈出的关键一步。这款材料的耐磨性能极高,可以制成各种形状的耐磨件,并且通过了 FMVSS302 汽车内饰材料的燃烧特性标准检测。在检测中,其热值比标准值低了五倍。 据调查显示,汽车内饰起火主要是由火柴和香烟的处理不当所造成的。因此,汽车内饰所用材料应当具有较低的可燃性和较慢的火焰传播速度。只有阻燃和较慢的火焰传播速度才能提供足够的时间在汽车高速行驶情况下完成停车和人员撤离。iglidur I3 SLS 烧结粉材是一种适用于选择性激光烧结加工工艺的耐磨工程塑料,且通过 FMVSS302 汽车内饰材料的燃烧特性检测,可作为耐用的汽车内饰材料使用。 iglidur I3 在国际检测程序中脱颖而出 美国联邦机动车辆安全标准 FMVSS302 的检测程序对汽车和卡车等机动车辆的乘客车厢内所用材料的防火要求作了详细描述:用本生灯对平均厚度为 2.02 毫米的水平排列的样品(板)以 38 毫米的火焰高度进行灼烧;然后,确定火焰的传播速度。 火焰传播速度要求低于 4 英寸/分钟或 102 毫米/分钟。经测试,iglidur I3 材料的平均燃烧速率仅为 18.8 毫米/分钟,优于标准要求达五倍之多。 耐磨且快速供货 除了优异的防火性能外,这款材料还非常耐磨,且可以快速供货。SLS 加工工艺产生的压力可以让 iglidur I3 材料制成的部件拥有极高的强度。在激光烧结过程中,成品部件甚至不需要再加工,就可以直接在原型中使用和进行批量生产。选择性激光烧结加工工艺适用于为运动应用生产复杂形状和高精度的部件。igus 的测试实验室对由 iglidur I3 材料制成的 3D 打印滑动轴承与普通 3D 打印塑料材料制成的轴承(采用激光烧结打印方式)进行了比较,无论是在旋转、摆动,还是直线运动中,iglidur I3 材料制成的轴承的耐磨性至少比普通材料制成的高出了三倍。 而且,3D 打印部件不需要存储备件和工具,即可直接使用。 这也非常适用于打印市场上已停产的部件,例如 Trabant。针对想采用 iglidur I3 材料打印部件但没有 3D 打印机的用户,igus 提供 3D 打印服务。 根据用户提供的 CAD 模型,igus 可以在较短时间内打印并交付用户所需的部件,订购部件最短交付时间为一到三天。 |