Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® R auf Holzwellen in Schreibtischen

Ein nachhaltiger Schreibtisch und ganz ohne Schmierung? Dieser Herausforderung stellt sich das Unternehmen Furnature. Es ist ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz. Der DEXTER Schreibtisch besitzt ein innovatives rein mechanisches Verstellsystem, welches mit einer Handkurbel leichtgängig betrieben werden kann. Aufgrund des geringen Bauraums kann es zu hohen Reibungen zwischen axial und nebeneinander liegenden Komponenten kommen. Um dies zu verhindern, setzte das Unternehmen auf Gleitlager von igus®.

Steckbrief

Was wurde benötigt: igus® Gleitlager
Anforderungen: Lager müssen hohen Druck und Geschwindigkeit standhalten und 4-mal täglich über 10 Jahre verstellt werde, ohne Schmiermittel und geringem Reibwert
Branche: Möbel
Erfolg für den Kunden: Nachhaltige und schmiermittelfreie Schreibtische, welcher auch höhenverstellbar ist
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
1645-manus

igus® Studie

banner drylin® R auf Holzwellen
Zur Studie

Eingesetztes Produkt

banner_website_iglidur iglidur® G Gleitlager mit Bund
Zum Online-Shop

Problem

Der Dexter Holzschreibtisch von Furnature ist bei einem rein mechanischen Verstellmechanismus besonders wichtig sehr geringe Reibwerte zu erzielen, da es sonst nicht mehr angenehm zu bedienen ist. Zwar kann eine Kraft stets mit einem Übersetzungsverhältnis ausgeglichen werden, jedoch möchte ein:e Benutzter:in auch nicht ewig kurbeln. Eine weitere Herausforderung war der geringe Bauraum, der für die Lager vorhanden ist. Teilweise sind es ästhetische Gründe, die Lager schmal zu wählen, teilweise war es aber auch notwendig, um Quetschstellen zu vermeiden. Ein Bund war für jedes Lager wichtig, um hohe Reibungen zwischen axial und nebeneinander liegenden Komponenten zu verhindern. Furnature wollte vor allem nachhaltige Lagerlösungen, dazu zählt insbesondere CO2-Ausstoß, Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit oder eine geringe Materialmenge. Außerdem sollten die Lagerungen benutzterfreundlich sein.
1645-manus
1645-manus

Lösung

Damit der Schreibtisch von Furnature seinen Herausforderungen standhalten kann, setzte das Unternehmen auf kompakte und leichtgängige Lager aus Hochleistungskunststoffen von igus®. Hierzu wurden drylin® R auf Holzwellen verwendet und getestet. Die Anwendung und Anforderungen wurden ebenfalls in der aktuellen drylin® Studie aufgenommen. Welche der igus Polymere sich am besten mit unterschiedlichen Holzarten eignen. Die Ergebnisse zeigten, dass die ermittelten Reibwerte sich nur geringfügig von den Ergebnissen auf Stahl oder Aluminium unterscheiden. Auch die Verschleißergebnisse für Lager und Wellen sind sehr vielversprechend. Die Lineargleitlager der Serie drylin® R auf Holzwellen sind vor allem sehr robust und langlebig und bieten eine hervorragende Gleitfähigkeit und das ganz ohne Schmierung. Zudem weisen die Gleitfolien aus iglidur® J4 einen hohen Regranulatanteil (bis zum 97 %) aus und hierdurch einen bis zu 60 % reduzierten Fußabdruck. 

Iconic Award 2023

iconic_awards_2023_logo




Der Dexter-Schreibtisch von Furnature erhielt eine bedeutende internationale Auszeichnung für sein ausgezeichnetes Design. Er wurde als Gewinner des Iconic Awards 2023 in der Kategorie "Innovative Interior" ausgezeichnet.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH