Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
Höhenverstellbare
Pendelleuchte mit drylin® E
Sanfte und genaue Fahrbewegung
André Göbel zeigt auf seinem YouTube Kanal mit dem Namen "create" wie er in Eigenregie moderne Möbel und Dekorationsstücke erstellt. Nicht selten steht hier ein außergewöhnliches Design im Vordergrund. Bereits über 380.000 Abonnenten begeistert er auf seinem Kanal mit seinen Ideen. Eines seiner neusten Projekte ist eine L-förmige Leuchte in Beton Optik. Diese schwer anmutende Lampe wird nur von zwei dünnen Stahlseilen gehalten, deren Aufhängepunkte auf einer Seite eng zusammen angeordnet sind. So wird der optische Effekt erzeugt, dass der längere Teil der Lampe in zwei Richtungen schwebt.

Zusätzlich soll die Leuchte noch einen besonderen Twist haben. Sie kommuniziert mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch und kann damit einen zuvor eingestellten Abstand zum Schreibtisch beibehalten, wenn dieser bewegt wird. Bei dieser motorischen Verstellung setzt André auf die Produkte von igus®. Wie genau unsere Produkte eingesetzt wurden und welche Herausforderungen gelöst wurden, erfahren Sie in diesem Bericht.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Der Schrittmotor musste bei jeder Fahrbewegung sanft anfahren sowie abbremsen. Die Motorsteuerung sollte die Lampe in der Höhe zu verstellen und den Abstand zum höhenverstellbaren Tisch gleich halten.
  • Anforderungen: Zuverlässige Funktion, präzise Ansteuerung, Wiederholgenauigkeit, Langlebigkeit
  • Erfolg für den Kunden: Es wurde eine zuverlässige Funktion, präzise Ansteuerung und Wiederholgenauigkeit erreicht. Der drylin® Schrittmotor führt sanft und leise die Bewegungen der Pendelleuchte aus. Die drylin® Motorsteuerung kommuniziert mit der Kundensteuerung und steuert den Motor für ein gleichbleibenden Abstand zum Tisch.
Weitere Anwendungsbeispiele

Eingesetzte Produkte


Problem

Die Herausforderung besteht darin, eine Leuchte zu entwickeln, die optisch schwer anmutend ist und nur von zwei dünnen Stahlseilen gehalten wird. Zusätzlich soll die Leuchte so gestaltet werden, dass sie mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch kommunizieren kann und somit den zuvor eingestellten Abstand zum Schreibtisch beibehält, während sie synchron mit dem Schreibtisch hochgezogen oder abgesenkt wird. Dies erfordert präzise Konstruktion und Steuerungstechnik sowie Mechanismen zur Kommunikation zwischen der Leuchte und dem höhenverstellbaren Element.

Ein weiteres Anliegen ist es dabei auch eine zuverlässige Funktion, Langlebigkeit und präzise Ansteuerung zu erreichen. Dadurch dass die Lampe später synchron zum Schreibtisch verfahren soll, ist zudem eine hohe Wiederholgenauigkeit von großer Bedeutung. Der Schrittmotor muss bei jeder Fahrbewegung sanft anfahren sowie auch sanft verzögern, um die Leuchte stabil in der Waage zu halten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Lampe zu stark ins Schwingen gerät. Auch die vielen Motorsteuerungs-Parameter waren eine spannende Herausforderung.

Lösung

igus® bietet mit den Produkten der Antriebstechnik Lösungen für die Entwicklung der Leuchte an, die den Anforderungen standhalten. Zur Steuerung der Höhenverstellung wurden Schrittmotoren in Verbindung mit einer Motorsteuerung eingesetzt. Diese Kombination ermöglicht es, die Bewegungen der Leuchte exakt zu steuern und dabei präzise Positionierungsanforderungen zu erfüllen. Der an der Decke befindliche Schrittmotor, treibt eine Welle an, auf der sich die zwei Spulen mit den Stahlseilen befinden. Über Schleifkontakte wird der Strom auf die Stahlseile übertragen.

Durch die Integration der Schrittmotoren in das System kann eine fein abgestimmte Höhenverstellung erreicht werden, während gleichzeitig ein reibungsloser Betrieb gewährleistet ist. Als Motorsteuerung wurde zunächst die vielseitige D1 für den Prototypen ausgewählt. Als diese erfolgreich getestet wurde, wurde die günstigere D8 Steuerung von igus® als Ersatz angeboten. So erhielt der Kunde immer die günstigste Lösung, die funktioniert! Auch André berichtet: "Die Unterstützung von igus® war sehr gut und von großer Begeisterung geprägt. In interaktiven Videokonferenzen wurden Probleme schnell aufgespürt und gelöst."

Video

Von der Idee bis zur fertigen Lampe

Hier sehen Sie spannende Ausschnitte aus dem Erstehungsprozess der Lampe und wie diese am Ende funktioniert. 

Die Bedienung der Lampe ist denkbar einfach. Der Benutzer kann zunächst zwischen manuellem oder Automatikmodus wählen. Im manuellen Modus wird die Leuchte über einen Mini-Microcontroller, der als Fernbedienung fungiert, auf den gewünschten Abstand zum Tisch eingestellt. Wenn nun auf den Automatik-Modus gewechselt wird, folgt die Leuchte dem Schreibtisch entsprechend seiner Bewegung nach oben oder unten. So hat der Nutzer immer eine perfekte Ausleuchtung an seinem Arbeitsplatz und muss die Lichtquelle nicht manuell nachjustieren.

Weitere Anwendungsbeispiele


Elektromotor Online Shop

Motor Shop Breite Auswahl an Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren.
Zum Online Shop

Passende Motorsteuerungen

Motorsteuerungen Von komplexen Steuerungsaufgaben, bis hin zu einfachen Automationen: Hier finden Sie die passende Motorsteuerung
Zu den Motorsteuerungen

Elektromotor Produktfinder

Whitepaper Antriebstechnik Finden Sie den passenden Motor für Ihre Anwendung. Einfach Anforderungen eingeben und online bestellen.
Zum Produktfinder


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH