Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Revolutionäre TV-Halterung mit PRT Drehkranzlager von igus®: Elektrischer TV Halter pushMAXI-TELE+ROTO

Innovative Funktionalität und ansprechendes Design für Privathaushalte und Gewerbe


Der pushMAXI-TELE+ROTO von Gruber Systems GmbH ist ein elektrischer TV-Halter, der den Fernseher, der waagerecht unter der Decke hängt, mithilfe seiner vielseitigen Funktionen perfekt in Szene setzt. Durch elektrisches Schwenken kann der Fernseher mühelos von der Decke in eine vertikale Position gebracht werden. Zusätzlich ermöglicht die elektrische Teleskopfunktion eine Anpassung um bis zu 500 mm nach unten in den Raum. Der TV kann zudem manuell mithilfe eines igus® PRT Drehranzlagers um 360° gedreht werden.

Die Halterung findet sowohl in Privathaushalten als auch im gewerblichen Bereich Anwendung. In privaten Wohnbereichen ist er ideal für größere Bereiche geeignet und kann flexibel ausgerichtet werden. Im hochgeklappten Zustand gewährt er durch eine Glasfront eine ungehinderte Sicht und hängt unauffällig an der Decke, sodass man einfach darunter hindurchgehen kann.

Im gewerblichen Bereich findet der pushMAXI-TELE+ROTO gerne Verwendung in Besprechungsräumen, Hotellobbys, Fitnessräumen und anderen multifunktionalen Räumlichkeiten.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein Drehkranzlager, dass die Rotation um 360° ermöglicht.
  • Anforderungen: Schwenkbar, teleskopierbar und gleichzeitig rotierbar bis zu 360° sollte es sein. Außerdem sind die innovativen Alleinstellungsmerkmale wie die Schmiermittelfreiheit, um Verschmutzungen an technischen Geräten zu vermeiden, sowie Wartungsfreiheit und eine Geräuschlosigkeit für den optimalen Komfort, gewünscht.  
  • Branche: Möbel und Interieur

Problem

Bei der Entwicklung des pushMAXI-TELE+ROTO stand eine zentrale Herausforderung im Vordergrund: die platzsparende und unauffällige Montage von Fernsehgeräten an der Decke. Es galt, sowohl die mechanische Funktionalität als auch das ästhetische Design zu berücksichtigen. 

Ein Hauptaugenmerk lag auf der Gewährleistung von Laufruhe. Der TV-Halter sollte sich geräuschlos und reibungslos bewegen, um ein angenehmes Seherlebnis zu ermöglichen. Darüber hinaus war eine einfache Bedienung von größter Bedeutung, um den Komfort für die Nutzer zu maximieren. Die Entwicklung eines intuitiven Mechanismus, der sowohl präzise als auch leichtgängig ist, stellte eine weitere Herausforderung dar.

Lösung

Das PRT-01-50 Rundtischlager von igus® erwies sich als die perfekte Wahl, da es eine extrem spielfreie Rotation ermöglichte und somit die Belastungen und Hebelkräfte problemlos bewältigen konnte. Besonders die Leichtgängigkeit des Lagers spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Zusätzlich fiel die Wahl auf die NT-35-AR-520 Schiene, die sich durch ihre hohe Steifigkeit im ausgezogenen Zustand auszeichnete. Die Gewichtsbeschaffenheit und die Möglichkeit der Vollausziehbarkeit waren ebenfalls ausschlaggebend für die Entscheidung. Besonders vorteilhaft war zudem, dass die Schienen nun auch in der Farbe Schwarz erhältlich sind, was perfekt zu unseren Anforderungen passt.

Dank der Verwendung des PRT-01-50 Rundtischlagers und der NT-35-AR-520 Schiene konnte eine Lösung entwickelt werden, die sowohl hinsichtlich der Funktionalität als auch des ästhetischen Erscheinungsbilds höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Eingesetzte Produkte

Weitere Anwendungsbilder

TV Halterung
TV Halterung
TV Halterung

Interaktives 3D-Modelle für iglidur PRT Drehkranzlager

PRT Drehkranzlager

Im größten Testlabor der Branche geprüft

igus Testlabor Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere Produkte geprüft werden. Neben Standardtests führen wir auch individuelle Kunden-Tests durch. Unsere gesamte Fläche für Anwendungs- und Werkstoffprüfung erstreckt sich über 3.800 m².

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

FAQ Elektrisch leitfähig? Für Lebensmittelkontakt geeignet? Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit? Diese und weitere Fragen werden in unserem Drehkranzlager FAQ beantwortet. Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur PRT Drehkranzlagern für Sie zusammengestellt. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG