Hochdruckwasserkammer
Schmierfreie Spindelachsen
für Spritzwasseranwendung
Lanea Engineering beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Maschinen, sowie mit der Spezialausrüstung für Produktionsprozesse. Dabei bietet das Unternehmen umfassende Lösungen zur Verbesserung der Produktivität von Produktionen, und zur Verkürzung von Vorbereitungszeiten und Produktionszyklen an.

Für ihre Hochdruckwasserkammer in der verschiedene Testungen vorgenommen werden sollen, benötigt das Unternehmen schmierfreie Komponenten. Mit Hilfe von solchen Hochdruckwasser-Testungen kann die Dichtheit und Belastbarkeit verschiedener Gegenstände und Strukturen zu testen. Hochdruck-Wasserprüfgeräte finden in verschiedenen Branchen Anwendung. In der Bauindustrie werden diese beispielsweise eingesetzt, um die Wasserundurchlässigkeit von Rohren, Tanks oder Behältern zu überprüfen. Durch das Erzeugen eines hohen Wasserdrucks kann das Gerät sicherstellen, dass keine Lecks vorhanden sind und somit höchste Qualität gewährleistet wird.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Schmierfreie Spindelachse, Gehäuselager  und Aluminiumwelle
  • Anforderungen: Für die Testungen in der Hochdruck Wasserkammer werden Produkte benötigt, die schmierfrei sind und hohen Mengen an Spritzwasser standhalten.
  • Branche: Machinenbau
  • Erfolg für den Kunden: Unsere schmierfreien Spindelachsen sorgen in Kombination mit den Gehäuselagern und der Aluminiumwelle für eine robuste und schmierfreie Lösung.
Weitere Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel Antriebstechnik

Eingesetzte Produkte

Spindelachse konfigurieren

Sie suchen noch das passendes Linearmodul? Jetzt Wunschprodukt konfigurieren.

Problem

Das Unternehmen Lanea Engineering möchte mit ihren Entwicklungen technologische Meilensteine im Bereich des Maschinenbaus vorantreiben. Und das verantwortungsbewusst und in hoher Qualität.

Für ihr Hochdruck-Wasserprüfgerät wurden daher Produkte gesucht, die besonderen Anforderungen standhalten. Geplant war der Betrieb von Linearlagern in einer Hochdruck-Wasserkammer bei mehr als 80°C. Neben der hohen Temperatur müssen die Komponenten also auch dem Spritzwasser innerhalb der Kammer standhalten. Schnell war daher auch klar: kugelgelagerte Linearlösung aus Metall, die geschmiert werden müssen, kommen nicht in Frage. Was benötigt wurde sind robuste Produkte, die dem Wasser standhalten und darüber hinaus keine Schmierung und keine Wartung benötigen.

Lösung

Lanea Engineering konnte entwickelte mit Hilfe der igus® Bauteile eine eine Lösung entwickeln, die allen Herausforderungen standhalten kann. Eingesetzt wurden drylin® Spindelachsen, Gehäuselager mit und ohne Handklemmung sowie stabile Aluminiumwellen. Aus diesen wurde für die Anwendung eine maßgeschneiderte Lösung mit XYZ-Bewegung und 360°-Drehung entwickelt.

Alle Bauteile überzeugten besonders damit, dass sie ganz ohne externe Schmiermittel auskommen. Dies macht die Produkte nicht nur umweltfreundlich, sondern sorgt auch dafür, dass diese wartungsfrei sind, da kein Nachschmieren erforderlich ist. Auch die Temperaturen und der Einsatz in der Umgebung mit Spritzwasser können den Produkten nichts anhaben. Dank dem Verzicht auf Schmierung, kann diese auch nicht vom Wasser weggespült werden.

Hier sehen Sie den Einsatz unserer Produkte und die Wasserkammer von außen


Weitere Anwendungsbeispiele


Antriebstechnik Online Shop

Antriebstechnik Shop Fertige Linearmodule in gängigen Standardgrößen direkt online bestellen.
Zum Online Shop

Antriebstechnik Konfigurator

Antriebstechnik Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Antriebstechnik Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? So finden Sie das passende Linearmodul
Whitepaper herunterladen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG