Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Automatisierte Produktion von Thermowänden für energieeffizientes Bauen mit iglidur® PRT-Drehkranzlagern

Wie es EBAWE Anlagentechnik GmbH gelingt, eine effiziente Produktion von Thermowänden durch einen automatischen Dämmmaterialschneider umzusetzen

In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, beim Bau von Gebäuden auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Richtigkeit zu achten. Der Klimawandel und der steigende Energieverbrauch sind globale Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Nachhaltiges und effizientes Bauen ist daher nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit.

Ein wichtiger Faktor bei der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz eines Gebäudes ist die Dämmung. 
Eine effiziente Erfindung im Bereich des Dämmmaterials ist der automatische Dämmmaterialschneider. Dieser ermöglicht eine schnelle und präzise Zuschnitt Optimierung, wodurch deutlich weniger Verschnitt entsteht und somit Material- und Zeitkosten eingespart werden. Zudem lässt sich der Schneider flexibel einsetzen und ist somit auch für spezielle Formen und Winkelschnitte geeignet. Dies führt zu einer vereinfachten Bearbeitung von Dämmmaterial und einer höheren Effizienz im Arbeitsprozess. 

Insgesamt ist nachhaltiges und effizientes Bauen ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Schonung der Ressourcen. Mit der richtigen Wahl der Dämmung und einer intelligenten Bauweise können wir unseren Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten.
 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Drehkranzlager, xiros® Tragrolle, als Antrieb ein Schrittmotor und konfektionierte igus® ReadyChain®
  • Anforderungen: das Aushalten hoher Schmutzbelastung für schräge Schnitte in Baustoffen 
  • Branche: Baugewerbe/ Maschinen- und Anlagenbau
  • Erfolg für Kunden: automatischer Dämmmaterialschneider, der die Dämmplatten entsprechend der CAD-Daten zuschneidet

Problem

Die EBAWE Anlagentechnik GmbH aus der Kreisstadt Eilenburg in Sachsen - ein Unternehmen für Maschinen- und Anlagenbau und Hersteller für schlüsselfertige Produktionsanlagen für die Betonfertigteilindustrie, war auf der Suche nach einer besonderen Lösung bei der igus® beratend zur Seite stand. 
Ein Kunde aus den U.S.A. möchte die sogenannten Thermopins (werden zur Verbindung von Vorsatz- und Tragschale kerngedämmter Betonfertigteile eingesetzt) nicht nur senkrecht zur Dämmplatte einstecken, sondern auch schräg in jeder Richtung. Deshalb muss für die Befestigung der Hochdruckwasserstrahldüse ein 3D-Kopf entwickelt werden, welcher diese schrägen Schnitte ermöglicht.

Lösung

Die Entwicklung eines 3D-Kopfs der die schrägen Schnitte und Bohrungen mithilfe eines Hochdruckwasserstrahls tätigt. 
Die Lagerungen der Achsen des 3D-Kopfs wurden mit iglidur® Drehkranzlagern (Typ PRT-01) realisiert. 
Anschließend wird die Dämmung mit den Thermopins an der Innenschale der Thermowand befestigt. Das Dämmmaterial wird auf den noch flüssigen Beton der gerade gegossenen Innenschale gelegt. Die Thermopins werden durch die mit Hilfe des automatischen Dämmmaterialschneiders eingebrachten Bohrungen in den flüssigen Beton gesteckt. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, hält die Dämmung sicher an der Innenschale.

Eingesetzte Produkte

igus® Konfigurator

igus® Konfigurator iglidur® Drehkranzlager finden und berechnen. 

Weitere Anwendungsbilder:

3D Schnittkopf
3D Schnittkopf
3D Schnittkopf

Interaktives 3D-Modelle für iglidur PRT Drehkranzlager

PRT Drehkranzlager

Im größten Testlabor der Branche geprüft

igus Testlabor Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere Produkte geprüft werden. Neben Standardtests führen wir auch individuelle Kunden-Tests durch. Unsere gesamte Fläche für Anwendungs- und Werkstoffprüfung erstreckt sich über 3.800 m².

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

FAQ Elektrisch leitfähig? Für Lebensmittelkontakt geeignet? Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit? Diese und weitere Fragen werden in unserem Drehkranzlager FAQ beantwortet. Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur PRT Drehkranzlagern für Sie zusammengestellt. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG