drylin® R
drylin® Q
drylin® NT
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Die Lineartechnik ist ein Teilbereich der Antriebstechnik. Sie beinhaltet die Konstruktion und das Zusammenspiel von Bauelementen, mit denen lineare Bewegungen (Translationen) erzeugt werden. Zweck der Bewegungen ist die Verschiebung einer Komponente auf einer definierten Bahn.
Kennzeichnender Bestandteil der Lineartechnik ist die Linearführung, die sich aus ruhenden Führungselementen (z.B. Schienen) und beweglichen Bauelementen (z.B. Schlitten) zusammensetzt. Maschinell betriebene Linearsysteme verfügen über Antriebsysteme. Die Antriebssysteme bewirken eine direkte Verschiebung (z.B. Linearmotoren) oder wandeln die rotierende Bewegung eines Motors in eine Linearbewegung um.
Die Umwandlung einer rotierenden in eine geradlinige Bewegung erfolgt häufig über Kombinationen aus Spindeln und Muttern oder Ritzeln und Zahnstangen bzw. Zahnriemen. Über die Gewinde und die Zahnungen lassen sich die Positionen der bewegten Bauelemente exakt einstellen.
Die Lagerung der bewegten Komponenten hat einen wesentlichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit, die Effizienz und die Genauigkeit von Linearführungen. Linearsysteme sind entweder mit Gleitführungen oder mit Wälzkörper-Führungen ausgerüstet. Während die meisten bekannten Lineartechnik Hersteller wie Korb, Rodriguez, Bosch Rexroth oder Schneeberger bevorzugt Wälzlager einsetzen, hat sich igus auf Linearsysteme mit Gleitlagern spezialisiert.
Wälzlager werden in Führungen von Werkzeugen in CNC-Maschinen oder Messmaschinen eingesetzt, in denen die Toleranzen für Anfahrpunkte und die Wiederholbarkeit der Positionierung im Mikrometerbereich liegen. Lineargleitführungen sind in der Anschaffung und im Betrieb wesentlich kostengünstiger. Ein weiterer Vorteil ist ihre deutlich höhere Unempfindlichkeit gegen Stöße und durch Staub, Feuchtigkeit oder Chemikalien belastete Umgebung.
Um die Reibung in den Gleitlagern zu reduzieren, hat igus Hochleistungskunststoffe für Gleitfolien entwickelt und optimiert. Die Gleitfolien sorgen dafür, dass auf Schmierstoffe vollständig verzichtet werden kann. Auf dieser Grundlage basiert eine wartungsfreie Lineartechnik, die zuverlässig und leise mit Genauigkeiten im Zehntelmillimeterbereich arbeitet.
Die standardisierten Systeme im igus Lineartechnik Shop zeichnen sich durch eine große Produktvielfalt aus. Dies spiegelt sich in weitreichenden Baugrößen, in variantenreichen Bauarten und im anforderungsgerechten Materialeinsatz wider. Die Baugrößen reichen von Miniaturführungen bis zu Führungen von großen Portalanlagen. Die Bauarten beruhen auf zahlreichen Schienenprofilen, die perfekt an die im Einsatz vorhandenen Lasten angepasst sind. Die Materialauswahl ermöglicht den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen wie z.B. Reinräumen oder in der Lebensmittelverarbeitung.
Lineartechnik wird praktisch in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und der Infrastruktur benötigt. Typische Einsatzgebiete sind Montagarbeiten, die Handhabung und Einstellung von Geräten und Maschinen, die Bearbeitung von Werkstücken, die Verpackung und Verladung von Waren sowie die Bedienung von Zugangseinrichtungen an Gebäuden.
Die wartungs- und schmierfreie Lineartechnik von igus wird z.B. in der Bühnentechnik in Hebevorrichtungen eingesetzt, weil ein vibrationsfreier und leiser Lauf der Führung erforderlich ist. Die Firma SBS Bühnentechnik GmbH aus Dresden hat diese Technik im Konzerthaus Berlin auch deshalb montiert, weil sie ohne nennenswerten Wartungsaufwand zuverlässig arbeitet.
In 3D-Druckmaschinen, die Teile aus Metallen drucken, sind die Linearführungen Temperaturen von bis zu 150° C und feinsten Staubteilchen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen versagen die herkömmlichen Systeme anderer Lineartechnik Hersteller schnell. Die temperaturbeständigen Polymer-Gleitlager im drylin-Linearführungssystem von igus sind diesen extremen Anforderungen gewachsen.
In der Lebensmittelbranche sind schmierfreie Systeme erforderlich, bei denen eine Kontamination der Produkte mit Fremdstoffen sicher ausgeschlossen wird. Die Einhaltung der hohen Hygienestandards wird unter anderem in Lebensmittelschneidemaschinen durch den Einsatz von igus Linearsystemen gewährleistet.