Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Schmiermittelfreie Polymer-Gleitlager in Hacktechnik zur Unkrautbekämpfung

iglidur Lager ermöglichen ein effizientes Hacken im preisgekrönten VarioCHOP System von samo.

Unkrautbekämpfung ohne Herbizide – zu diesem Zweck setzen nicht nur Bio-Bauern, sondern auch immer mehr konventionelle Betriebe auf die Hacktechnik. Damit die Maschinen schnell, wartungsfrei und flexibel anpassbar sind, hat die samo Maschinenbau GmbH deren von Grund auf neu durchdachtes Hackgerät – die VarioCHOP – entwickelt. Mit ihr lässt sich die Bearbeitungsbreite direkt von der Schlepperkabine aus verstellen. So wird die Unkrautbekämpfung zeitsparender und effizienter. Damit das moderne Gerät wartungsfrei und zuverlässig arbeiten kann, setzten die Ingenieure auf die schmiermittelfreie Polymer-Gleitlagertechnik von igus.
  • Was wurde benötigt: iglidur G Gleitlager
  • Anforderungen: Die Hackelemente sind rauen Umgebungsbedingungen, wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Lager müssen daher äußerst robust sein. Daneben suchte samo auch nach einem Werkstoff, der schmiermittelfrei und kostengünstig ist.
  • Branche: Landwirtschaft
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Gleitlager sind robust, verschleißfest, korrosionsfrei, leicht und schmiermittelfrei. Sie sind außerdem sehr unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz und fangen Stöße und Schläge einfach ab. Insgesamt 32 Gleitlager kommen in der Anwendung zum Einsatz.
Alle Produkte für die Agrarindustrie entdecken
VarioCHOP Mit der VarioCHOP lässt sich Bearbeitungsbreite ganz einfach manuell oder automatisch einstellen. So wird das Unkraut effizienter und nachhaltig gehackt.

Eingesetzte Produkte

Kostenloses Muster bestellen

► Musterbox iglidur Gleitlager

Problem

Um Unkraut erfolgreich zu bekämpfen, setzen derzeit vor allem Bio-Landwirte auf Hackgeräte, die dem Unkraut an die Wurzel gehen. Das Problem an den herkömmlichen Geräten: sie müssen mechanisch und im Stand an bis zu 60 Punkten via Schraubschlüssel und Zollstock eingestellt werden. Vorgänge, die sehr zeitaufwendig sind. Daher hat die samo Maschinenbau GmbH das VarioChOP System entwickelt mit dem sich variabel und stufenlos Hacken lässt (engl. to chop=hacken).
Die VarioCHOP besteht aus mehreren Hackelementen, deren Anzahl der Kunde selbst bestimmen kann. Eine Parallelkinematik ermöglicht das einfache Verstellen der einzelnen Elemente. 
Die Hackelemente sind rauen Umgebungsbedingungen, wie z.B. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit, ausgesetzt. Dementsprechend müssen die Lagerstellen äußerst widerstandsfähig sein und neben der Witterung auch Stößen und Schlägen standhalten.  
Daneben suchte samo auch nach einem Werkstoff, der schmiermittelfrei schmiermittelfrei und kostengünstig ist.

Lösung

Für eine sichere Lagerung der beweglichen Hack-Elemente sorgen heute iglidur Gleitlager. Genauer gesagt kommen insgesamt 18 iglidur Gleitlager aus dem Tribo-Polymer iglidur G in der Parallelkinematik der Hackelemente zum Einsatz. Als Allrounder ist iglidur G äußerst verschleißfest, korrosionsfrei und leicht. Desweiteren kann samo Maschinenbau heute auch komplett auf zusätzliche Schmiermittel verzichten. Durch das Ausbleiben von Fetten und Ölen gelangen auch keine Schmierstoffe in den Boden. Die Gleitlager sind sehr unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz und können einfach gereinigt werden. Stöße und Schläge werden durch die Lagerung mit iglidur Gleitlagern abgefangen. Weitere 14 Gleitlager aus dem gleichen Werkstoff sorgen für eine wartungsfreie Lagerung der Höhenführung. iglidur G bestitzt eine hohe zulässige Flächenpressung und ist auch als große Buchse mit einem Durchmesser von 35 Millimetern sehr kostenattraktiv im Preis. Durch eine Vielzahl an Tests im hauseigenen igus Labor ist der Werkstoff seit Jahren auch in Heavy-Duty Anwendungen bewährt.

„Wir haben nach einem Werkstoff gesucht, der schmiermittelfrei, robust und kostengünstig ist, daher entscheiden wir uns für die iglidur Gleitlager von igus“

Klemens Ollmaier, geschäftsführender Gesellschafter der samo Maschinenbau GmbH
iglidur G Gleitlager Insgesamt 14 iglidur G Gleitlager kommen pro Hackelement in der Höhenführung zum Einsatz.
iglidur G Gleitlager In der Parallelkinematik setzen die Konstrukteure pro Hackelement auf 18 schmiermittelfreie, und leichte Gleitlager aus dem Allrounder-Werkstoff iglidur G.
iglidur G Gleitlager Die Gleitlager werden einfach in die Elemente eingepresst. Sie sind schmiermittelfrei, staub- und schutzunempfindlich und damit optimal für den Einsatz in der Landmaschinentechnik geeignet.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
André Schönhaar

Branchenmanager Agrartechnik

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG