Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Offshore-Energiekette als starke Leitungsführung für Bohranlage für Windparks

Die derzeit größte Offshore-Bohranlage arbeitet mit einer Offshore-Kette mit integrierten Zugseilen

Für die Entstehung des ersten Offshore-Windparks in Frankreich werden Bohrungen für ingesamt 73 Monopile-Fundamente durchgeführt. Der hierfür eingesetzte riesige Bohrer wird von einem Schiff aus nach unten gelassen. Die Betreiberfirma DEME suchte dabei nach einer sicheren und robusten Leitungsführung zwischen Schiff und Bohrer. Bei langem Verfahrweg starken Zugkräften und korrosiver Umgebung kommt hier unsere Offshore-Energiekette OSC zum Einsatz.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Offshore-Energiekette OSC
  • Anforderungen: Die sichere Leitungsführung vom Schiff zum Bohrer sollte bei hohen Zugkräften, korrosiver Umgebung sowie langem Verfahrweg gewährleistet werden.
  • Branche: Offshore
  • Erfolg für den Kunden: Dank integriertem Zugseil in den beiden Kettengliedern gewährleistet die Energiekette die sichere Leitungsführung auch bei hoher Krafteinwirkung. Die korrosive Umgebung stellen für die Kunststoff-Kette ebenso kein Problem dar, wie das hohe Schmutzaufkommen, starke Vibrationen und Schläge.
Energiekette Offshore

Problem

Die Herrenknecht Offshore Foundation Drilling ist die derzeit größte Offshore-Bohranlage und wird von der Firma DEME, weltweit führend in den Bereichen Baggerarbeiten und Landgewinnung, Lösungen für den Offshore-Energiemarkt, Umwelt- und Infrastrukturarbeiten, zur Installation von Monopile-Fundamenten in Saint Nazaire eingesetzt. Hier entsteht der erste Offshore-Windpark in Frankreich. Insgesamt 73 Monopiles mit einem Durchmesser von 7.700 mm müssen in Tiefen zwischen 6 und 24 m gebohrt werden. Er ist auch der erste Offshore-Windpark der Welt, bei dem die Felsbohrung für XL-Monopiles eine der wesentlichen Installationstechniken ist. Die neue Offshore-Fundamentbohrmaschine, die hierfür zum Einsatz kommt, bietet erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Gleichzeitig bringt sie allerdings eine große Herausforderung mit sich, denn die riesige Maschinerie muss sicher vom Schiff aus mit Strom versorgt werden. Bei der sicheren Leitungsführung stellte sich nicht nur die korrosive Umgebung als Problem dar. Auch die langen Verfahrwege des tief im Gestein arbeitenden Bohrers verlangten nach einer robusten und zuverlässigen Lösung.

Lösung

Um bei den Bohrarbeiten für die Monopile-Fundamente eine hohe Planungssicherheit gewährleisten zu können, setzt DEME heute auf unsere Offshore-Energiekette OSC. Die Leitungsführung, die unter anderem auch für die Landstromversorgung von Schiffen an Häfen verwendet wird, kann dank eines hoch festen integrierten Zugseils in seinen beiden Kettengliedern auch bei besonders harten Bedingungen verwendet werden. Die Kunststoff-Energiekette eignet sich dabei nicht nur für die korrosive Umgebung, sondern auch bei hohem Schmutzaufkommen, starken Vibrationen und Schlägen. Eine flexible Auslegung der innen liegenden Leitungen und Schläuche gewährleistet das modulare Design der Energiekette. Insgesamt gewährt das System so den langfristigen Schutz der Leitungen und Schläuche sowie einen möglichst anwenderfreundlichen Umgang für eine schnelle Projektierung und Inbetriebnahme. Und damit die lange Offshore-Leitungsführung kompakt unterzubringen und sicher nach und nach mit Ablassen des Bohrers abzuwickeln, wurde sie auf einer riesigen Kabeltrommel aufgewickelt, die auf einem Schiff installiert wurde.
Energiekette Offshore
Energiekette Offshore

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Offshore-Kette OSC

  • Zwei integrierte Zugseile für doppelte Sicherung
  • Modulares System
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG