Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Ausfallsichere Energiekette als Leitungsführung in innovativer Fahrradgarage

Das Regalbediengerät zum Abstellen der Fahrräder arbeitet zuverlässig dank E2.1 e-kette.

Eine innovative Idee in Zeiten des Klimawandels: Um die CO2-freie Mobilität in Innenstädten zu vereinfachen, hat das französische Unternehmen SERAAP eine Fahrradgarage entwickelt. Die Besonderheit: Ein Regalbediengerät im Innern der Garage nimmt das Fahrrad auf und stellt es an einem fest definierten Platz ab - der schonmal mehrer Meter in der Höhe liegen kann. Für die Zuführung der Energie- und Datenleitungen setzt der Maschinenspezialist auf unsere Energiekettensysteme der Serie E2.1. 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energiekette der Serie E2.1
  • Anforderungen: Sichere und zuverlässige Leitungsführung, hohe Flexibilität, Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 1 m/sek
  • Branche: Regalbediengeräte in der Intralogistik
  • Erfolg für den Kunden: Mit der E2.1 e-kette für mittlere Belastungen spart der Kunde zwei Mal Kosten: Bei der Anschaffung und bei der schnellen und unkomplizierten Befüllung mit Leitungen. So konnte SERAAP den vom Auftraggeber definierten Preis einhalten.
Alle Produkte für die Intralogistik entdecken
Fahrradgarage von SERAAB Mit modularen und automatisierten Garagen in Großstädten schafft SERAAB neue und platzsparende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Problem

Zunächst mit Fokus auf Spezialmaschinen und später immer mehr auch auf die Robotik, hat sich das französische Unternehmen SERAAP als innovativer Maschinenhersteller etabliert. Kunden beauftragen das Unternehmen etwa, um Prozesse zu automatisieren und kostengünstiger zu gestalten.
Innovativ kann man auch die von SERAAP entwickelte Fahrradgarage bezeichnen, die die Mobilität in Großstädten noch bequemer machen soll. Die Idee: Mit einem modular gebauten und in Würfelform designten Fahrradhäuschen in jeder Stadt ab 100.000 Einwohnern wird eine platzsparende Abstellfläche für möglichst viele Fahrräder geschaffen. Ein Projekt ganz im Sinne des Klimawandels also.
Nachdem der Fahrradbesitzer einen Platz über eine App reserviert hat, erhält er einen Code auf sein Handy, den er an der Garage eingeben kann. Wurde das Fahrrad abgestellt und abgeschlossen, beginnen Sensoren damit, die Maße des Fahrrads zu überprüfen. Ein Regalbediengerät nimmt es auf und stellt es an der reservierten Position ab. Diese kann auch schonmal mehrere Meter in der Höhe liegen.

Lösung

Für die Umsetzung der Fahrradgarage brauchte es mitunter auch eine Lösung für die sichere Energieführung des Regalbediengeräts. Denn dieses musste sich innerhalb des Kubus frei bewegen können, ohne dass die Daten- und Energieleitungen die Bewegung des Roboters einschränken oder abbremsen. Während das RGB die zahlreichen Leitungen mit sich zieht, werden auf 4 m Verfahrlänge Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/sek erreicht. Gleichzeitg galt zu bedenken, dass es sich hierbei um ein öffentliches Gebäude handelt. Der Roboter muss das Parken und Zurückholen der angeforderten Fahrräder sicher und zuverlässig durchführen, da bei Ausfall des Systems eine Wartung nicht unverzüglich vorgenommen werden kann.
SERAAP entschied sich schließlich für eine unserer Kunststoff-Energieketten für mittlere Belastungen aus der Serie E2.1. Das System bot sich aufgrund der besonders hohen Lebensdauer an, die sich zum Vorgänger-Modell E2/000 nochmals erhöht hat. Für die Installation ebenfalls hilfreich: Der Befüllung und Montage der Ketten geschieht schnell und damit kostensparend. Beides half dem Kunden, die Umsetzung des Roboters preislich günstig zu halten und somit den vom Auftraggeber angestrebten Preis einzuhalten.
Fahrradgarage SERAAP beim Test der Fahrradgarage: Beim Abstellen auf der Plattform wird das Fahrrad direkt abgeschlossen.
Regalbediengerät mit Energiekette Technisches Herzstück: Das Regalbediengerät mit E2.1 Energiekette für die Leitungsführung


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG