Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

PROFINET Leitungen: Führend für jeden Anwendungsbereich mit Bewegung

PROFINET ist ein von der PROFIBUS-Nutzerorganisation e.V. entwickelter Industrial-Ethernet Standard, der auf einer offenen Architektur basiert. Weltweit wird diese fortschrittliche Technologie durch die PROFIBUS & PROFINET International (PI) vertreten. Das chainflex® Leitungsprogramm von igus® bietet eine Vielzahl an PROFINET Kabeln: Insgesamt stehen neun verschiedene Leitungstypen zur Verfügung, die alle speziell für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt wurden.
 

Lebensdauer berechnen.

chainflex Lebensdauerrechner Die Lebensdauer von Profinet direkt online berechnen.
Zum Online-Tool!

Profinet testen.

cf profinet muster Kostenloses Leitungsmuster inkl. Stecker bestellen.
Zum Leitungsmuster!

Online bestellen!

CF Profinet Shop Wenn alles klar ist, hier im Online-Shop bestellen.
Zum Online-Shop!


Was ist PROFINET und wie funktioniert es?

Daten zuverlässig und in Echtzeit transportieren

PROFINET steht für Process Field Network und nutzt, wie jeder Industrial Ethernet Standard die TCP/IP bzw. IT-Standards, womit eine durchgehende Anwendung in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung möglich ist. Grob gesagt, fügt sich Profinet neben Bussystemen wie Sercos, EtherCat oder CC-Link IE in den Industrial-Ethernet Standard ein. Der Vorteil von solchen Netzwerken ist neben der Möglichkeit der Echtzeit-Fähigkeit das modular aufgebaute Konzept, das dem Anwender schnell und einfach die Möglichkeit bietet, die Funktionalität selbst zu wählen. So besteht die Möglichkeit, die Art des zyklischen Datenaustauschs über alle PROFINET-Geräte /-Devices hinweg zu gestalten, den immer weiter steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit gerecht zu werden sowie zahllose Diagnose-Möglichkeiten in Echtzeit zu etablieren. Nicht zu unterschätzen ist auch die nahtlose Integration der anderen Feldbusse durch eine PROFINET-Schnittstelle.

Unterschieden wird zwischen PROFINET IO (Input Output), das für die Anbindung von dezentraler Peripherie an eine Steuerung (oder Controller genannt) geschaffen worden ist und PROFINET CBA (Component Based Automation). Letztere Sichtweise dient der komponentenbasierten Kommunikation über TCP/IP und Real-Time-Kommunikation im modularen Anlagenbau. Deswegen wird innerhalb von PROFINET-Netzwerken auch häufig von IO-Controller oder IO-Devices gesprochen.
 
Basics

Anwendung

Wo kommt PROFINET IO überall vor?

PROFINET IO: Industrielles Kommunikationssystem und seine Anwendungsgebiete

PROFINET IO wird vor allem zum Datenaustausch im Maschinenbau, in der Antriebstechnik und in der Fertigungsindustrie eingesetzt. Zusätzlich findet dieser offene Industrial Ethernet Standard auch Anwendung in Infrastrukturbauten und der Gebäudeindustrie.

Entsprechend spezifizierte Kabel und Leitungen gibt es für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete und Funktionen. Wie bei PROFIBUS oder EtherCAT werden Leitungen in Maschinen und Anlagen oft auch für die feste Verlegung bzw. Verkabelung genutzt, sodass, die Leiter einen massiven Draht beinhalten oder sieben- drähtig aufgebaut sind.

Für Anwendungen in Bewegung, speziell in der Energieführungskette, die umgangssprachlich auch als Schleppkette bezeichnet wird, ist es allerdings notwendig, Busleitungen mit achtzehn drahtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau nötig, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung der verschiedenen Busmodule gewährleistet ist. Speziell bei Geräten und Maschinen wie Roboter, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher die PROFINET-Leitungen von chainflex® etabliert.
 

Welches Kabel für Ihre Ethernet Anwendung?

chainflex® Leitungen zur Verbindung von mehreren Feldbus-Systemen

Bei igus® kann je nach Anforderung und Umfeld zwischen neun verschiedenen Leitungsqualitäten gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten einen unterschiedlichen Aufbau und verschiedende Mantelwerkstoffe in Form von PVC, PUR oder TPE, so dass für jedes Anwendungsgebiet das passende Kabel gewählt werden kann, um die längste Lebensdauer in Ihrem Automatisierungssystem zu erreichen. Aber nicht nur für den dauerhaften und flexiblen Einsatz ist igus® der richtige Ansprechpartner; auch schlanke und effiziente Prozesse sind schnell installiert. Vertrauen Sie auf unser Angebot mit dem besten Preis-Leitungs-Verhältnis und nehmen Sie unsere Unterstützung mit dem Preis-Check wahr.

Dabei haben alle chainflex® PROFINET Kabel eines gemeinsam. Alle chainflex® Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste Biegeradien handelt, wie es bei der CFBUS.LB Fall ist. Daher gewährt die igus® GmbH auch auf alle chainflex® Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben für Busleitungen.

Für vollständig integrierte Automatisierung- sowie Engineering-Systeme bietet igus® mit readycable® auch konfektionierte Leitungen als Dienstleistung aus einer Hand. Jedes PROFINET Kabel kann mit offenen Enden oder konfektioniert geliefert werden. Dabei kann aus einem breiten Angebotsportfolio an vor-konfektionierten industriellen Steckverbindern gewählt werden; ob mit umspritzten Standard M12 Stecker  (D-kodiert) oder feldkonfektioniert als  RJ45 . Damit lässt sich Ihre Industrie 4.0 Lösung direkt umsetzen, da Profinet an vielen Steuerungen von Siemens, Allen Bradley, Bosch,... als Standard eingesetzt wird.
Basics

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

chainflex® Anwendungsbeispiele aus der Praxis


Busleitung

chainflex® Busleitungen

Komplettes Leitungsprogramm wie USB, Profibus, CC-Link, ... für den Einsatz in Energieführungsketten.
Garantie

chainflex® Garantie

chainflex hält - 4 Jahre garantiert. Hier alles zur einzigartigen chainflex Garantie finden. 
readycable®

Konfektionierte Leitungen

Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten
ECS

Energieketten

Langlebige Energieketten: Leitungen sicher führen dank jahrelanger Erfahrung vom Energieketten-Hersteller igus
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG