Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Bei Haushaltsgeräten dreht sich alles ums Gleitlager


V-Zug hat es sich vor über 100 Jahren zur Aufgabe gemacht, den Alltag mit qualitativ hochwertigen, innovativen Haushaltsgeräten zu erleichtern. Seit der Gründung im Jahr 1913 ist das Unternehmen in Familienbesitz und einer der wichtigsten Arbeitgeber im Kanton Zug. Mit modernsten Arbeitsmethoden und über 1.400 Mitarbeitern entwickelt und produziert das Hightech-Unternehmen in der Schweiz hochwertige Haushaltgeräte. Über 4,5 Millionen Geräte stehen landesweit im Einsatz. Auf einem Areal von über 60.000 Quadratmetern fabriziert die V-Zug AG mit höchster Präzision und zukunftsweisenden Fertigungstechniken Haushaltgeräte für Küche und Waschraum, vom Grundmaterial bis zum fertigen Gerät.

Dabei kommt die ‚Premium Swiss Quality‘, also Schweizer Spitzenqualität, überall zum Tragen, damit Geräte von V-Zug besonders langlebig sind und zuverlässig funktionieren. Reto Märchy, verantwortlich für die Entwicklung und Konstruktion von Küchengeräten bei V-Zug: „Dank der modernen Anlagen konnte der Energieverbrauch in den letzten Jahren bei jedem Gerät um die Hälfte gesenkt werden. Wo immer möglich, setzen wir wiederverwertbare Materialien ein und stellen aktiv eine geordnete Entsorgung sicher. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgesucht – neben der Qualität werden auch Umweltaspekte sowie preisliche Themen berücksichtigt.“
Für eine optimale Haptik des einzigen Drehknopfes wurde bei der neuen Generation Haushaltsgeräte viel Wert auf die Suche nach dem optimalen Werkstoff für die Lagerung gelegt. Für eine optimale Haptik des einzigen Drehknopfes wurde bei der neuen Generation Haushaltsgeräte viel Wert auf die Suche nach dem optimalen Werkstoff für die Lagerung gelegt.

Problem

In der ersten Version wurde ein Messing-Lager verwendet, welches jedoch den Strom leitete, was in dieser Anwendung nicht zulässig ist. Auch die 2 Version aus Keramik konnte aufgrund der hohen Kosten nicht eingesetzt werden. 

Lösung

Mit dem Sondermaterial iglidur RN24 konnte ein wartungs- und schmierfreier Werkstoff eingesetzt werden, welcher kein zusätzliches Fett oder Öl benötigt. Durch den guten Reibwert und die Performance konnten die Lebensdauer-Anforderungen im Test beim Kunden um das Dreifache übertroffen werden. 

„Die Qualität stimmt, der Preis stimmt und wir wurden von Anfang an sehr gut betreut. Beeindruckt hat uns auch, dass wir als ‚kleiner Fisch‘ wie ein Riese behandelt wurden“

Reto Märchy, Entwicklung und Konstruktion, V-Zug AG

Die Suche nach dem optimalen Werkstoff

Der erste Werkstoff für die Halterung und Funktionalität dieses Drehknopfes bestand aus Messing. Da Messing jedoch leitend ist wurde er von der Elektronikabteilung bei V-Zug nach den ersten Versuchen abgelehnt. Anschließend versuchten es die Konstrukteure bei V-Zug mit einer Lösung aus Keramik. Der Werkstoff überzeugte zwar durch seine Härte und Präzision, schied jedoch vor allem aufgrund des hohen Preises als Alternative aus. Dann entwickelte man mit igus die Idee, Lösungen aus Kunststoff zu testen. Denn seit Jahren besteht eine Zusammenarbeit zwischen V-Zug und dem motion plastics Spezialisten aus Köln und bereits in der Vergangenheit wurden andere anspruchsvolle Anwendungen von V-Zug mit Gleitlagerlösungen aus Kunststoff von igus realisiert.
 
Seit über 30 Jahren entwickelt und fertigt igus Gleitlager, die millionenfach in der Industrie eingesetzt werden. Dabei hat igus über die Jahre verschiedenste Werkstoffe entwickelt, die über unterschiedlichste Eigenschaften verfügen und sich die Gleitlager somit für immer mehr Anwendungsgebiete anbieten. Das Spektrum reicht von wirtschaftlichen iglidur Allroundlagern über „Food-Grade“-Lager bis hin zu Lagern aus Werkstoffen, die sich für Hochtemperatur- oder Unterwassereinsätze eignen. Alle Werkstoffe haben gemeinsam, dass sie nicht extern mit Ölen oder Fetten geschmiert werden müssen. Die iglidur Gleitlagerwerkstoffe bestehen allesamt aus thermoplastischen Materialien. Darin eingebettet sind in der Regel Faserverstärkungen zur Erhöhung der Druckfestigkeit sowie Festschmierstoffe, welche die Verschleißfestigkeit und Reibwerte optimieren.
Haushaltsgeräte von V-Zug stehen für Premium Swiss Quality. Damit die Produkte den Ansprüchen des Herstellers entsprechen, sind hochwertige Komponenten entscheidend. Haushaltsgeräte von V-Zug stehen für Premium Swiss Quality. Damit die Produkte den Ansprüchen des Herstellers entsprechen, sind hochwertige Komponenten entscheidend.

So kontaktierte V-Zug igus mit der Aufgabe, einen qualitativ hochwertigen Kunststoff zu finden. „Für uns bestand die Herausforderung darin, dass wir hier drei verschiedene Kunststoffbauteile haben und wir in diesem Fall von extrem kleinen Toleranzen reden. Liegt ein Kunststoffteil außerhalb der Toleranz, wackelt oder klemmt dieser Drehknopf“, so Axel Ebert, Ansprechpartner für die Region bei igus Schweiz.

Qualität aus dem igus Versuchslabor

Um die Haltbarkeit seiner Kunststoffprodukte gewährleisten zu können, betreibt igus die größten Versuchs- und Testlabors der Branche. Auf einer Fläche von 2.750 Quadratmetern testet, prüft und entwickelt das Unternehmen unter realen Bedingungen, allein mit dem Ziel, Kunden die jeweils beste Lösung zu liefern, die mit Sicherheit funktioniert. Schwerpunkte der aufwändigen Versuche sind Zug- und Schubkräfte, Reibwerte, Verschleiß sowie Abrieb und Antriebskräfte unter verschiedensten Geschwindigkeiten und Belastungen. Auf diese Weise entwickeln die Ingenieure von igus jährlich rund 100 neue Kunststoff-Compounds mit unterschiedlichen Eigenschaften. Auch der bei V-Zug für dieses Bedienelement jetzt verwendete Sonderwerkstoff iglidur RN24 wurde im Kölner Labor entwickelt. Und nicht nur das, der eingesetzte schmier- und wartungsfreie Werkstoff übertrifft die Vorgabe von V-Zug um mehr als das Dreifache. „So konnten wir auch V-Zug schlussendlich überzeugen“, erklärt Lutz Alof, Geschäftsführer igus Schweiz. „Wir haben in unserem Labor in Köln für diesen Bedienknopf sogar eine eigene Prüfanlage aufgebaut. Die Vorgabe von V-Zug waren 40.000 Zyklen. Mit den ersten entwickelten Kunststoffzusammensetzungen unserer Techniker erreichten wir zwar knapp das vorgeschriebene Ziel. Aber es hieß weitertüfteln bis die richtige Mischung gefunden wird – und sie wurde gefunden. Mit dem jetzt eingesetzten Werkstoff haben wir den Versuch bei 150.000 Anwendungen abgebrochen.“
Speziell für diese Anwendung entwickelte igus den Sonderwerkstoff iglidur RN24, der im Test die Anforderungen von V-Zug um das Dreifache übertraf. Speziell für diese Anwendung entwickelte igus den Sonderwerkstoff iglidur RN24, der im Test die Anforderungen von V-Zug um das Dreifache übertraf.
  „Die Zusammenarbeit mit igus ist vorbildlich“, resümiert Reto Märchy. „Die Qualität stimmt, der Preis stimmt und wir wurden von Anfang an sehr gut betreut. Beeindruckt hat uns auch, dass wir als ‚kleiner Fisch‘ wie ein Riese behandelt wurden“ Dazu ergänzt Lutz Alof von igus Schweiz: „Wir machen keine Unterteilung in A-, B- oder C-Kunden. Für uns ist ein zufriedener Kunde das Hauptaugenmerk. Wir wollen für jeden Kunden die optimale Lösung finden, da steckt unser ganzer Ehrgeiz dahinter. Entweder wir schaffen dies durch unser kontinuierlich wachsendes Gleitlager-Standardprogramm und können unseren Kunden innerhalb von 24 Stunden Produkte liefern oder wir richten eigens für Kundenprojekte Teststände in unserem Labor ein. Und wenn wir – so wie hier – erfolgreich waren, sind dies die besten Referenzen für neue Projekte.“


Zu den eingesetzten Produkten
V.l.n.r.: Reto Märchy, Entwicklung und Konstruktion, V-Zug AG, Lutz Alof, Geschäftsführer igus Schweiz, Axel Ebert, Technischer Verkaufsberater Region Ost, igus Schweiz. V.l.n.r.: Reto Märchy, Entwicklung und Konstruktion, V-Zug AG, Lutz Alof, Geschäftsführer igus Schweiz, Axel Ebert, Technischer Verkaufsberater Region Ost, igus Schweiz.

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG