Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Anwenderbericht

Schmierfreie Gleitlager in Bootskranen: Keine Wartung trotz Salzwasser

Führender Hersteller von Bootskranen setzt Unterwasser auf korrosionsfreie iglidur Gleitlager.

Auf der Suche nach Lagern sah sich "Quality Boat Lifts", der führende Hersteller von Bootskranen, einer Reihe von Herausforderungen gegenübergestellt: Salzwasser, mineralische Ablagerungen, Schmiere – so ziemlich alles, was im Wasser treibt, kann in den Kran gelangen und sich auf seine Einzelteile auswirken. Für seine Endkunden suchte der Anbieter daher nach einer wartungsfreien Lagerlösung, die großen Lasten und widrigsten Bedingungen standhält. Mit schmier- und wartungsfreien Gleitlagern aus iglidur P greift Quality Boats heute auf ein wartungsfreies Produkt für den Einsatz bei Meerwasser, UV-Strahlung sowie hoher Belastung durch bis zu 33 Tonnen schwere Boote zurück.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur P
  • Anforderungen: Korrosionsfrei, Unterwasser einsetzbar, Schmierfrei, Wartungsfrei, Resistent gegenüber UV-Strahlung
  • Branche: Bootsindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die korrosionsfreien Polymer-Gleitlager aus iglidur P können dauerhaft und ohne Wartung im Salzwasser verwendet werden. Schmierfrei schaden sie nicht der Umwelt. In den Bootskranen tragen sie auch die bis zu 30 t schweren Schiffe.
Alle Produkte für Boote entdecken
Boot wird von Bootkran aus dem Wasser gehoben

Problem

Die Firma Quality Boat Lifts baut Bootskrane, die in kommerziellen und privaten Yachthäfen und auch von privaten Bootseignern eingesetzt werden, um Boote aus dem Wasser zu hieven. Die außerhalb von Fort Meyers, Florida, beheimatete Firma bietet sieben verschiedene Krananlagen für Boote an. Dazu gehören mitunter die "ALUM-A-VATOR", die den Industriestandard seit 40 Jahren erfüllt und die robuste Industrieausführung "Superlift".
In den Kranen waren zuvor Lagerblöcke im Einsatz, die regelmäßige Schmierung erforderten. Für die Kunden war dies oft schwierig und häufig auch unsicher, da die Wartungsroutine erforderte, dass Bootseigner auf die Spitze der Einheit klettern mussten. Das Schmiermittel kontaminierte zudem das Wasser und war keine umweltfreundliche Lösung. Daher wurde nach einer komplett schmierfreien und aufgrund des Salzwassers korrosionsbeständigen Alternative gesucht. Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung sollte auch UV-Strahlung der neuen Lagerlösung nichts anhaben können. Und da die Bootslifte hohe Lasten heben, wurde zuletzt auch nach Lagerstellen gesucht, die besonders robust sind.

Lösung

Mit Polymer-Gleitlagern aus dem Werkstoff iglidur P kann die Firma Quality Boat Lifts heute auf eine beständige und schmierfreie Lösung zurückgreifen. In jedem Bootskran der Marken "ALUM-A-VATOR" als auch "Superlift" befinden sich zwischen 10 und 20 iglidur Gleitlager. Direkt in der Antriebswelle der Kabelwinde eingesetzt, ermöglichen sie die Hub- und Senkbewegung, um die Boote vollständig aus dem Wasser zu heben. Die niedrigen Reibwerte und hohe Belastbarkeit der Lager erlaubt es ihnen, beim ALUM-A-VATOR und Speedlift mit Leichtigkeit Kräfte zwischen 4.500 und 66.000 Pfund aufzunehmen. iglidur P widersteht ebenfalls Radialkräften von 1.000 Pfund, die während des Einsatzes eines Bootlifts auftreten.
Da die Lager die flüssige und leichte Bewegung ganz ohne Schmiermittel erlauben, belasten sie nicht die Umwelt. Gleichzeitig kann Quality Boats seinen Kunden dadurch eine komplett wartungsfreie Lösung anbieten. Des Weiteren ist das gewählte Material iglidur P dauerhaft beständig gegen UV-Strahlen. Im Gegensatz zu Metall- und Bronzelagern korrodieren die Lager aufgrund ihrer Bestandteile nicht und sind damit die ideale Wahl für den Einsatz in Meerwasser. Zuletzt setzt Quality Boats speziell auf iglidur P wegen seiner besonders geringen Feuchtigkeitsaufnahme.
“Unsere Krankonstruktionen in Zusammenwirkung mit der beeindruckenden Leistung der iglidur Lager ermöglichen uns die Bereitstellung der einzigen völlig wartungsfreien Bootskrane in der Industrie."

Riku Ylipelkonen, Leitender Ingenieur bei Quality Boats

Bootskrane

Das iglidur Programm: Gleitlager für jede Anwendung

Das gesamte Programm der iglidur Kunststofflager bildet eine praktische und kostengünstige Alternative zu Bronze-, metallisch gerollten und spritzgegossenen Gleitlagern. Sie sind Schmutz-, Staub-, Chemikalien- und UV-beständig. Mit einem Sortiment von mehr als 8000 verschiedenen Lagertypen und -größen lässt sich eine lagertechnische Lösung für jede Anwendung finden.
iglidur P Gleitlager

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG