Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Teleskopierbarer Schwertransporter

Kunststoff-Energieketten ermöglichen Leitungsführung eines 70 m langen Aufliegers für Windflügel

Der Transport von übergroßen Windflügeln erfordert den Einsatz von Aufliegern der Superlative: Die Goldhofer AG hat für diese besonders anspruchsvolle Transportaufabe ein Konzept für einen gleich 5-fach teleskopierbaren Trailer vorgelegt. Für die sichere und stabile Führung der schweren Leitungspakete kommen gleich drei Energieketten der Serie E4 zur Anwendung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Drei Energieketten der Serie E4
  • Anforderungen: Sichere Leitungsführung über 70 Meter Länge, Führung einer Vielzahl an Leitungen bei einem hohen Leitungsgewicht.
  • Branche: Transportunternehmen
  • Erfolg für den Kunden: Mit der E4.1 wurde eine robuste e-kette gefunden, die dem Kunden viel Platz für die Führung der Leitungen sowie Planungssicherheit aufgrund des zuverlässigen Verfahrens des Systems bietet.
Schwerlasttransporter Windflügel Sattelauflieger der Superlative: 70 m lange Windflügel werden mit diesem LKW-Trailer sicher befördert.

Problem

Die Goldhofer AG ist ein international tätiges Transportunternehmen, das sich auf die Planung und Realisierung von schwierigen Transportaufgaben und Sondertransportlösungen spezialisiert hat. Da gerade bei besonders sperrigem und langem Transportgut keine gewöhnlichen Auflieger zum Einsatz kommen können, werden hier ganz spezielle Trailer an die Sattelschlepper gekoppelt. In diesem Fall sollten mit dem Auflieger mehrere Flügel von Windanlagen sicher an den Zielort transportiert werden, die bis zu 70 Meter Länge erreichen können. Um diese gewaltigen Dimensionen zu erlauben, sollte ein flexibel einstellbarer Trailer realisiert werden. Die Lösung: Ein 5-fach teleskopierbares System, das je nach Transportaufgabe auf die gewünschte Länge ein- oder ausgefahren werden kann.
Einmal entworfen, ergab sich auch für die Führung der großen Anzahl an Leitungen eine große Herausforderung in der Umsetzung. Für die Energiezufuhr vom Sattelschlepper bis hin zum Heck des Aufliegers muss das System den bis zu 70 Meter langen Verfahrweg zuverlässig mitgehen, robust sein und sicher das schwere Leitungspaket bestehend aus zahlreichen Kabeln für die Energieversorgung erlauben.

Lösung

Mit dem Konzept vor Augen machten sich die Planer auf die Suche nach dem geeigneten Leitungskonzept für die Umsetzung. Die Wahl fiel auf unsere Kunststoff-Energiekette der Serie E4. Genauer gesagt kommen gleich drei Stück der besonders robusten Energiekettengeneration zum Einsatz. Auf der gesamten Länge des Trailers verteilt führen sie nicht nur sicher den langen Verfahrweg aus. Sie bieten auch deutlich mehr Raum für die Vielzahl an schweren Leitungen, die ansonsten innerhalb des Teleskops keinen Platz gefunden hätten. Besonders wünschenswerte Nebeneffekte sind die angenehme Laufruhe des modularen Kettensystems, die Vibrationsarmut, die einen stabilen und sicheren Lauf ermöglicht sowie dessen einfache Handhabung bei Leitungseinlegung und Installation. Das Endergebnis: Der sichere Transport der übergroßen Windflügel kann von nun an durch ein zuverlässiges Leitungsführungskonzept gewährleistet werden - auf 70 Metern Länge von der Zugmaschine bis hin zum Trailer-Heck.
Energiekette mit Leitungen Zu dem langen Verfahrweg der Energieführung ergab sich auch die Herausforderung des enormen zu bewegenden Leitungspakets.
Führungsschienen Energiekette Das teleskopierbare System in der Innenansicht. Die Energieketten bewegen sich in einer Führung im Inneren.
Energiekette Mit der E4.1 wurde eine Energiekette gefunden, die die nötige Robustheit und den Raum für die Leitungen bietet.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG