Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Abfüllanlage für Joghurt: Hygienegerecht konstruiert mit Kunststoff-Gleitlagern

Hersteller von Abfüllanlagen miromatic nutzt den igus-Konstruktionsbaukasten

Anlagen von miromatic füllen vollautomatisch Nahrungsmittel wie zum Beispiel Joghurt ab. Dabei werden hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt – und an die Verfügbarkeit der Anlagen. Unter diesen Bedingungen bewähren sich die iglidur-Gleitlager aus Hochleistungs-Kunststoffen mit inkorporiertem Schmierstoff.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur J-Lagerbuchsen, drylin R-Linearrundführungen, igubal-Gelenklager, iglidur J-Gleitlager, Energieketten
  • Anforderungen: hohe Verfügbarkeit bei 24/7-Betrieb, sehr hohe Hygieneanforderungen, Resistenz gegenüber mindestens täglicher Reinigung (aggressive Reinigungsmittel, Heißdampf, Hochdruck), Schmiermittelfreiheit, FDA-Zulassung
  • Branche: Getränkeindustrie, Abfüllanlagen
  • Erfolg für den Kunden: Unsere Lager sind wartungs- und verschleißfrei. Es gibt auch Polymer-Werkstoffe, die extra für den Nahrungsmittelmaschinenbau entwickelt wurden und entsprechende Zulassungen aufweisen. Aus diesen Gründen setzen die miromatic-Konstrukteure ein breites Spektrum unserer Gleitlagern ein, und das seit mehr als zehn Jahren.
miromatic Abfüllanlage

Problem

Die Michael Rothdach GmbH im Allgäu ist ein renommierter Maschinen- und Anlagenbauer, der sich auf die Verarbeitung, Abfüllung und Verpackung von Lebensmitteln – mit Schwerpunkt auf Molkereiprodukte – spezialisiert hat. Der europäische Markführer entwickelt unter dem Markennamen miromatic Mischanlagen für Fruchtjoghurt sowie Eimer-Abfüllanlagen für Lebensmittel wie Joghurt, Senf, Ketchup und Saucen. Die Abfüllanlagen werden individuell auf der Basis der Kundenanforderungen projektiert, wobei die Konstrukteure auf ein Modulsystem von einzelnen Standard-Stationen zurückgreifen können. Es gibt zum Beispiel Funktionseinheiten für die Prozessschritte Leerbehälter-Bereitstellung, Abfüllprozess (mit Verwiegen oder Inline-Durchflussmessung), Deckelbereitstellung- und vereinzelung, Deckeln, Versiegeln und Etikettieren. All diese Module variieren und werden daher je nach Kundenwunsch verkettet.
Bei allen Anlagen müssen die Entwickler hohe Ansprüche an die Verfügbarkeit erfüllen: Ein 24/7-Betrieb ist eher die Regel als die Ausnahme. Außerdem gelten sehr hohe Hygieneanforderungen: Molkereiprodukte sind in dieser Beziehung besonders kritisch. Deshalb hat miromatic unterschiedliche Hygiene- und Sterilkonzepte entwickelt wie eine Linie für die aseptische Abfüllung von Molkereiprodukten unter Sterilluft-Überlagerung. Sämtliche Anlagen sind so konstruiert, dass sie der mindestens täglichen Reinigung mit den üblichen Methoden (mehr oder weniger aggressive Reinigungsmittel, Heißdampf, Hochdruck) standhalten. Außerdem sind die offen liegenden Antriebselemente schmiermittelfrei, um Kontaminationen zu verhindern, und die verwendeten Komponenten und Werkstoffe sind FDA-zugelassen.

Lösung

In dieses Anforderungsprofil passen unsere Gleitlager aus Hochleistungs-Polymeren. Sie sind wartungs- und verschleißfrei und bilden eine gute Reibpaarung zu Aluminium und Edelstahl. Es gibt auch Polymer-Werkstoffe, die dezidiert für den Nahrungsmittelmaschinenbau entwickelt wurden und entsprechende Zulassungen aufweisen. Aus diesen Gründen setzen die miromatic-Konstrukteure ein breites Spektrum unserer Gleitlagern ein, und das seit mehr als zehn Jahren.
Einige Beispiele: An diversen Führungs- und Verstellelementen sorgen Lagerbuchsen aus iglidur für eine präzise Führung von Rotativ- und Linearbewegungen (siehe Bild 1 unten). Je nach Anwendung kommen dabei auch Gehäuselager, wie hier die Linearrundführung des Typs drylin R, zum Einsatz und vereinfachen sowohl die Produktion als auch die Montage (Bild 2). Bei Kugelgewindetrieben sorgen igubal-Gelenklager für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern (Bild 3 und 4). Und die einfach zu bedienende Formatverstellung an den Siegelstationen wird mit iglidur J Gleitlagern realisiert (Bild 5). Last but not least kommen auch unsere Energieketten zum Einsatz, die Energie und Signale zu den beweglichen Achsen der Misch- und Abfüllanlagen bringen (ebenfalls Bild 5).
Welcher Werkstoff aus dem iglidur-Programm verwendet wird, entscheidet sich je nach Anwendungsfall. Neben dem ‚Allrounder‘ iglidur J müssen die Lager aber auch besondere Anforderungen zum Beispiel an Temperatur, Beständigkeit gegenüber Reinigungsmedien oder die Feuchtigkeitsaufnahme erfüllen. Hierfür gibt es jeweils spezielle iglidur-Polymere.

iglidur Lagerbuchsen Gebindervereinzelung Bild 1: Gebindevereinzelung – iglidur J Lagerbuchsen sorgen für eine präzise Führung im Linearhub.
drylin R Linearrundrührung in Deckelvereinzelung Bild 2: Die Deckelvereinzelung wird über Linearrundführungen des Typs drylin R realisiert. Diese Gehäuselager bestehen aus zwei Teilen und vereinfachen so die Montage der Anlagen.
igubal Gelenklager Gewindespindel Bild 3: Gewindespindeln werden in igubal Gelenklagern für den Ausgleich von Fluchtungsfehlern gelagert.
Gewindespindeln igubal Gelenklagern Bild 4: Detailansicht igubal Gelenklager als Lagerung für die Gewindespindeln
Höhenverstellung Befüllstation iglidur J Gleitlager Bild 5: Die Höhenverstellung der Befüllstation wird im Vertikalen Linearhub mit iglidur J Gleitlagern realisiert. Für die sichere Leitungsführung sorgt eine von unseren Kunststoffenergieketten.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG