Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Leichte und temperaturbeständige Lager: Flughöhen-Weltrekord mit Heißluftballon

Leichte und betriebssichere Komponenten in nahezu sauerstofffreier Atmosphäre.

Indien: Der Industrialist und Flieger Dr. Vijapat Singhania hat mit einem Heißluftballon einen neuen Flughöhen-Weltrekord aufgestellt: Exakt 21.290 Meter. Entscheidend für das Erreichen der gewaltigen Höhe, so die Konstrukteure, waren dabei leichte, betriebssichere iglidur Kunststoff-Gleitlager.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur-Gleitlager
  • Anforderungen: Gesucht wurden betriebssichere und leichtgewichtige Lager, die auch extremen Temperaturen und dem Schmutz und Dreck auf den Feldern in Indien während der Starts und Landungen standhalten.
  • Branche: Aerospace, Luftfahrtindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die iglidur-Gleitlager sind universell einsetzbar und können bei extrem hohen Belastungen, starken Schwingungen und hohem Schmutzaufkommen verwendet werden. Sie sind besonders verschleißfest, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsbedingungen.
Heißluftballon

Problem

Ein herkömmlicher Heißluftballon hat oben ein großes Stoffventil. Dieses Fallschirmventil wird vom Piloten geöffnet, der eine Schnur zieht, wenn der Ballon absinken soll. Dieser Mechanismus ist nun in der Druckkapsel angeordnet worden, indem zwei Handräder an jeder Seite des Pilotensitzes eingebaut wurden. Die Handräder mussten dafür durch einen Schacht, befestigt mit einer Lagerlösung, mit einer Trommel außerhalb der Kapsel verbunden werden. Durch Kurbeln konnte Pilot Singhania das Fallschirmventil öffnen und schließen. Daneben brauchte es auch eine Lagerlösung für die Bedienungshebel der Haupt- und Notausstiegsluke. Schließlich sollten auch für die Konstruktion eines leichtgewichtigen, gleitenden Sitzunterbaus Lager eingesetzt werden. Der Sitzunterbau ist eingebaut mit einem Paar variabler, gasbetriebener Verstrebungen, die bei der schweren Landung den Großteil der Belastung abfangen müssen und die Verletzungsgefahr des Piloten verringern sollen. Dies bedeutet auch für die Lagerlösung eine hohe Beanspruchung.

Lösung

Der Leiter des Projekts von der Flying Pictures Space ltd. war für die verschiedenen Lagerstellen in der Anwendung auf der Suche nach Gleitlagern, die völlig betriebssicher funktionieren und sehr leichtgewichtig sind. Auch mussten sie die extremen Temperaturen und den Schmutz und Dreck auf den Feldern in Indien während Start und Landung verkraften. Zum Einsatz kommen daher iglidur G-Gleitlager, die wir in über 650 Abmessungen ab Lager liefern. Die Gleitlagerlösung ist universell einsetzbar und kann so auch bei extrem hohen Belastungen und starken Schwingungen verwendet werden. Sie sind dabei unempfindlich u.a. gegen Schmutz. Daneben kommen iglidur W300 Lager zum Einsatz, welche besonders verschleißfest sind, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsbedingungen.

Heißluftballon
Heißluftballon

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG