Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Freitragender Rollstuhllift

Wartungsfrei und für jede Umgebung geeignet

Der Rollstuhllift von Lifted Services ist ein innovatives System, das speziell für Menschen im Rollstuhl entwickelt wurde.  Egal ob zu Hause oder im öffentlichen Raum, drinnen oder draußen - dieser Lift ermöglicht es, kurze Treppenstufen von bis zu 1 m Höhe zu überwinden. In Zeiten, in denen er nicht benötigt wird, wird er diskret in einer Grube am Fuß der Treppe verborgen, sodass er weder Platz wegnimmt noch ein Hindernis im Treppenhaus darstellt.
Der Rollstuhllift wurde konzipiert, um Rollstuhlfahrern den Zugang über kurze Stufen zu ermöglichen. Wenn der Lift gerade nicht genutzt wird, verschwindet er bündig mit dem Boden in einer dafür vorgesehenen Grube am Fuß der Treppe. Durch diese Montageposition ist der Lift unauffällig in die umliegende Raumgestaltung integriert und stellt kein Hindernis dar. Der offensichtliche Vorteil dieses Systems liegt darin, dass es sich harmonisch in die Umgebung einfügt und diskret versteckt werden kann. Die Bedienung erfolgt entweder über eine Fernbedienung oder eine an der Wand montierte Steuerung. Um zu verhindern, dass der Rollstuhl während der Fahrt von der Plattform herunterfällt, hebt sich zunächst ein Sicherheitsbordstein. Daraufhin fährt der Lift nach oben und überwindet die Treppe. An dem Sicherheitsbordstein ist ein Sensor, dieser stoppt den Lift, falls der Rollstuhl mit diesem in Kontakt kommt.  Sobald die Plattform die oberste Stufe erreicht hat, senkt sich der vordere Sicherheitsbordstein, um dem Benutzer das Aussteigen zu ermöglichen. Nachdem die Plattform verlassen wurde, kann sie mithilfe derselben Bedienelemente wieder sicher in die Grube abgesenkt werden, wo sie bis zur nächsten Benutzung aufbewahrt wird.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® N, iglidur® Gleitlager
  • Anforderungen: Um das Gewicht des Trägers nicht erheblich zu erhöhen, sollten die Bauteile leicht, belastbar und wartungsfrei sein. Es ist auch wichtig, dass keine Schmierfette oder Öle den Träger verschmutzen. Darüber hinaus sollte der Betrieb reibungslos in jeder Umgebung möglich sein und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Unsere schmierfreien drylin®- und iglidur®-Produkte konnten hierbei helfen.
  • Eingesetzte Produkte: drylin® N Lineartechnik, iglidur® Gleitlager
  • Erfolg für den Kunden: Die eingesetzten Produkte von igus® zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, wartungsfreie Eigenschaften und lange Lebensdauer aus. Zusätzlich können sie perfekt an die Abmessungen und Gegebenheiten der Treppe angepasst werden, indem Größen und Materialien individuell ausgewählt werden. Die Bauteile sind wetterbeständig und können drinnen sowie draußen eingesetzt werden. Dadurch sind die Produkte von igus® platzsparend, leicht und passen optimal zur jeweiligen Anwendung.
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen
Freitragender Rollstuhllift

Eingesetzte Produkte

drylin® N Linearsysteme

drylin N
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitlager

iglidur Gleitlager
Zum Online-Shop

Problem

Damit der Rollstuhllift ordnungsgemäß installiert werden kann, ist ausreichend Platz erforderlich. In Gebäuden mit begrenztem Raumangebot kann der Einbau problematisch sein. Daher ist es wichtig, dass der Rollstuhllift speziell für jede dieser Umgebungen konstruiert wird und platzsparende Komponenten verwendet werden. Der Lift sollte kein Hindernis darstellen und sich nahtlos in die Raumgestaltung einfügen können, egal ob es sich um kurze Treppenstufen handelt oder ob er drinnen oder draußen eingesetzt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wartungsfreiheit des Lifts, um einen reibungslosen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es ist entscheidend, dass die Teile belastbar genug sind, um Menschen mit Rollstuhl sicher über sechs Stufen zu befördern und dennoch leicht genug sind. Da Treppenstufen in der Regel individuell gestaltet sind und unterschiedliche Größen und Formen aufweisen können, muss der Rollstuhllift einfach und unkompliziert in jeder Umgebung installiert werden können.

Lösung

Im Rollstuhllift werden iglidur® Gleitlager verwendet, die leichtgängig sind, ein geringes Spiel aufweisen und wartungsfrei sind. Zusätzlich sind schmiermittelfreie drylin® Linearführungen und Schienen verbaut, die eine präzise Bewegung des Lifts gewährleisten. Das drylin® N System zeichnet sich durch eine besonders flache Bauweise aus, ideal für kleine Bauräume. Durch die selbstschmierenden Gleitelemente entfällt der Aufwand für Schmierung und Wartung komplett. Das System ist zudem sehr leise und vibrationsarm, was dem Benutzer des Rollstuhllifts einen zusätzlichen Komfort bietet. Dank unterschiedlicher Größen und individueller Konfigurationsmöglichkeiten im Konfigurator kann das drylin® N System optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Alle Materialien sind äußerst robust und gewährleisten die Funktion sowohl in schmutzempfindlichen Umgebungen als auch Außeneinsatz durch ihre Beständigkeit. drylin® N System eignet sich besonders gut für leichtere lineare Bewegungen in Rollstuhlliften wie z.B. Scherenbefestigungen oder bewegliche Anschläge zur Nivellierung eines Deckels in der oberen Position. Insgesamt zeichnet sich die igus® drylin® N Lösung für Rollstuhllifte durch ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie bietet eine effiziente Lösung für Rollstuhllifte, um den Komfort und die Sicherheit der Benutzer zu erhöhen.

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Anwendungsbilder
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG