In der Fluidtechnik erfolgreich im Einsatz

Unsere Produkte sind bereits tausendfach praxisnah getestet und haben sich in der Fluidtechnik in zahlreichen Anwendungen bewährt. Durch den Wechsel von metallischen auf schmierfreie dry-tech Lagerprodukte konnten unsere Kunden die Technik ihrer hydraulischen, pneumatischen und HVAC-Systeme verbessern und Kosten senken: mit höheren Standzeiten und weniger Wartung. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an bereits realisierten Kundenanwendungen.

Ventile

Langlebige Führungsringe in Ventilen zur Entleerung von Flaschen

Die Firma Rink setzt in ihren Getränkemaschinen auf Gleitlager von igus. In den Ventilköpfen, die zur Entleerung von Flaschen zum Einsatz kommen, ersetzen chemikalienbeständige iglidur J-Führungsringe die ehemals konventionellen Kolbenstangendichtungen, die oft nicht die gewünschte Standfestigkeit aufbrachten.
Mehr zur Anwendung erfahren
Ventil zur Flaschenentleerung Firma Rink
Getränkemaschine Firma Rink

Chemiebeständiges Sonderlager im Getränkefüllventil

In der Abfüllanlage von KHS für CO2-haltige Getränke kommt ein patentiertes Füllventil zu Einsatz, in dem PET-Flaschen durch den Produktdruck angepresst werden. Die Konstrukteure suchten ein Lager, das Temperaturen bis 140°C aushält und beständig gegenüber allen Reinigungs­mitteln der Getränkebranche ist. Die Lösung: ein Gleitlager in Sonderform aus  iglidur-X Material.
Mehr zur Anwendung erfahren
Abfüllanlage von KHS
Abfüllanlage von KHS

Saubere Ventilführung in Eiscreme-Abfüllanlage

Bei Big Drum Engineering wurden im Ventil, das zu Abfüllen von Eiskrem mit Fruchtstücken dient, zum Stützen und Führen des Kolbens zunächst O-Ringe eingesetzt, die schnell verschlissen. Die Konstrukteure ersetzten sie schließlich durch eine neue Spezialdichtung sowie iglidur J-Gleitlager, die als Stütz- und Führungsring des Kolbens dienen. Der Verschleiß ging ging so auf ein Minimum zurück und es gibt keine Kolbenklemmer mehr.
Mehr zur Anwendung erfahren
Ventil von Big Drum Engineering
Ventil von Big Drum Engineering

Anhaltend gleichmäßige Kugelhahn-Bewegung mit chemie- und temperaturbeständigen Kunststofflagern

In den Flanschkugelhähnen der Firma Pister sorgen wartungsfreie Gleitlager aus chemikalien­beständigem iglidur X-Werkstoff für eine anhaltend gleichmäßige Drehbewegung des Kugelhahns und Führung der Kugel.
Flanschkugelhahn von Pister
iglidur X-Gleitlager

iglidur Gleitlager am Scheibenventil: schnell montiert und sicher befestigt

In ihren Scheibenventilen setzt die Firma Nocado auf iglidur G-Gleitlager in Sonderform. Mit einem Schlitz und einer Feder versehen, rasten die Lager schnell und ohne Werkzeug auf den mit einer Nut versehenen Wellenenden der Scheibe ein. So ist bei Montage oder Wartung der Scheibenventile keine dritte Hand mehr nötig, die die Lager vor einem Herausfallen sichert. 
Mehr zur Anwendung erfahren
Scheibenventil von Nocado
iglidur G-Gleitlager

Pumpen

Schutz vor schnellem Verschleiß in innovativer Dosiermembranpumpe

In den Dosiermembranpumpen ecoflow der Firma LEWA sind unsere chemikalien- und temperaturbeständigen iglidur X-Gleitlager im Einsatz. Im Triebwerk verbaut, minimieren sie den Verschleiß am Kolbenstangenbolzen.
Mehr zur Anwendung erfahren
Dosiermembranpumpe ecoflow von Lewa
iglidur X-Gleitlager

Infusionspumpen: Kunststoff-Gleitlager helfen bei hochpräziser Dosierung

Speziell angefertigte Clipslager auf iglidur J-Werkstoff kommen in Infosionspumpen der B. Braun Melsungen AG zum Einsatz. Sie sind im engen Bauraum leicht zu montieren und kommen ohne externe Schmierung aus, was in dieser Anwendung zwingend notwendig ist, um Verunreinigungen zu vermeiden. Dank ihres geringen Reibwerts kann die Infusionspumpe trotz sehr kurzer Hüber ruckelfrei arbeiten.
Mehr zur Anwendung erfahren
Infusionspumpen von B. Braun Melsungen
Infusionspumpen von B. Braun Melsungen

Dialysepumpe mit schmierfreien Gelenklagern wartungsfrei bewegt

In ihren Dialysepumpen hatte die Firma Iwaki ursprünglich Metall-Gelenklager verwendet, die ein ständiges Nachschmieren benötigten. Sie testete dann trockenlaufende igubal Gelenklager in einer Pumpe, die über 10.000 Stunden in einem Temperaturzyklus von -10 bis +60 Grad bewegt wurde – mit Erfolg. Die Pumpen laufen seit dem Wechsel auf igubal über viele Jahre zuverlässig und störungsfrei.
Mehr zur Anwendung erfahren
Dialysepumpe von Iwaki
igubal Gelenklager

Langlebige Lager in solarthermischer Wasserpumpe für Entwicklungsländer

Um Schwenk- und Linearbewegungen in der komplexen Getriebeeinheit ihrer Solar-Wasser­pumpe zu realisieren, waren die Konstrukteure von BSR Solar Technologies auf der Suche nach robusten, günstigen Gleitlagern und wurden bei igus fündig: Mehrere Bund- und Clips-Gleitlager aus verschiedenen iglidur Werkstoffen sorgen für eine zuverlässige Bewegung ohne Wartungsaufwand.
Mehr zur Anwendung erfahren
Solar-Wasserpumpe von BSR Solar Technologies
Solar-Wasserpumpe von BSR Solar Technologies

Verbraucher/Komponenten

Hydraulikzylinder in Kippfahrzeugen zuverlässig gelagert ohne Fett und Rost

Die Firma Wye hat Hydraulikzylinder in Scherenhebebühnen im Einsatz, die für den Hubmechanismus von Kippfahrzeugen sorgen. Weil die Metalllager regelmäßig rosteten und verschlissen, wechselte man kurzerhand auf unsere schmierfreien igutex TX1-Hochlastlager, die dank ihres Aufbaus mit Langfaserwicklung extrem verschleißfest und formstabil sind.
Mehr zur Anwendung erfahren
Hydraulikzylinder von Wye
Hydraulikzylinder von Wye

Wirtschaftliche Alternative zu Messingbuchsen in Hydrauliksonderzylindern

In ihren Hydrauliksonderzylindern setzt die Chapel Gruppe auf iglidur G-Gleitlager. Sie punkten neben kurzen Lieferzeiten auch mit technischen Vorteilen: Im Vergleich zu den zuvor eingesetzten Messingbuchsen sind sie deutlich wirtschaftlicher und erweisen sich mit Durchmessern von 20 bis 45 mm als äußerst verschleißfest sowie witterungsbeständig.
Mehr zur Anwendung erfahren
Hydraulikzylinder der Chapel Gruppe ohne Lager
Hydraulikzylinder der Chapel Gruppe mit iglidur Gleitlagern
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG