Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Zuverlässige Leitungsführung in Rasenbelichtungsanlage der VELTINS-Arena

Verschleißoptimierte Energieketten und torsionsfeste Leitungen minimieren den Wartungsaufwand

silbener vector award
Gewinner des silbernen vector awards 2022: 1.400 LED-Lichtmodule, mehr als 100.000 Osram-LED Leuchten: Diese Belichtungsanlage für den Fußballrasen der VELTINS-Arena des FC Schalke 04 beeindruckt. Die Module sind an einer Stahlstruktur angebracht, die aus einem über 80 m langen Hauptträger und diversen B- und C-Trägern besteht. Da die LED-Leuchten präzise zonenweise positioniert werden müssen, lassen diverse Kunststoff-Energieketten und chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen die Anlage zum Leben erwachen. Ziel war eine bei Wind und Wetter zuverlässige Leitungsführung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Rollen-Energieketten der Serie E4/4Energieketten der Serie E2e-spool Energieketten, chainflex Leitungen
  • Anforderungen: UV-Einstrahlung, Regen und Temperaturschwankungen erforderten robuste Komponenten. Da diverse Hübe mit Leitungsführungen begleitet werden müssen, wurde außerdem ein besonders zuverlässiges System benötigt.
  • Branche: Technik für Agraranwendungen
  • Erfolg für den Kunden: Die Rollen-Energieketten minimieren die Zug-/Schubkräfte auf 120 m Verfahrweg. Zusammen mit weiteren kompakten Energieketten für die kurzen Hübe in der Anlage sowie darauf abgestimmte chainflex Leitungen kann eine hohe Lebensdauer erreicht und der Wartungsaufwand minimiert werden.
1.400 LED-Lichtmodule und mehr als 100.000 Osram-LED Leuchten: Diese Belichtungsanlage für den Fußballrasen der VELTINS-Arena des FC Schalke 04 beeindruckt durch Technik und Dimensionen.

Problem

Die RHENAC GreenTec AG hat eine Rasenbelichtungsanlage entwickelt, die in der VELTINS-Arena, Heimat des FC Schalke 04, in Betrieb genommen wurde. Das Beleuchtungssystem R-BL 3500 kann den Fußballrasen zur Regeneration ganzjährig berührungslos mit LED-Wachstumslicht versorgen. Die High-Tech-Anlage ist mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet, die den Zustand des Rasens erfassen und zur Auswertung bereitstellen.
Die Rasenbelichtungsanlage besteht aus einem Hauptträger aus Stahl mit einer Überspannweite von mehr etwa 80 m, der auf 120 m Verfahrweg auf Schienen verfährt. Mehrere ausklappbare B-Träger und stufenlos verfahrbare C-Träger entlang des Hauptträgers, die mit den LED-Lichtmodulen ausgestattet sind, können die gesamte Rasenfläche beleuchten. Damit auch Busse unter der Anlage hindurch fahren können, lässt sie sich außerdem von der Betriebsstellung in 1,50 Meter Höhe auf 4,65 Meter stufenlos anheben. Für all diese Verstellungen mussten unter anderem eine Vielzahl an Motor- und Busleitungen wie auch die passenden Leitungsführungen gefunden werden. Neben den teilweise langen Verfahrwegen sollten vor allen Dingen diverse kurze Hübe von 2 bis 6 m durch Energieführungen realisiert werden. Die äußeren Bedingungen wie UV-Einstrahlung, Regen oder Temperaturschwankungen erforderten robuste und langlebige Komponenten.

Lösung

Die Rhenac GREENTEC AG entschied sich für den Einsatz von Energieketten, die heute an allen verfahrenden Elementen der Belichtunganlage vorzufinden sind. Am auffälligsten sind die beiden großen Kunststoff-Energieketten der Serie E4/4, die mit dem gesamten Hauptträger der Anlage entlang des Fußballrasens verfahren. Auf 120 m Verfahrweg beweisen sich die als Rollen-Energieketten ausgeführten Leitungsführungen, indem sie die Zug-/Schubkräfte minimieren und die benötigte Antriebskraft gegenüber gleitenden Ketten deutlich reduzieren können. Für diverse kleinere Hübe an den B- und C-Trägern der Anlage setzt der Hersteller auf die kompakteren Energieketten der Serie E2, die für mittlere Lasten ausglegt sind und das zuverlässige Positionieren der LED-Leuchten an ihre Positionen ermöglichen. Für die Zustellbewegungen sind auch e-spool Energieketten verantwortlich, also platzsparend aufgerollte Leitungsführungen, die sich beim Verfahren der Träger auf die gewünschte Länge ausrollt und dank Rückholfeder ein Durchhängen des Systems vermeidet.
Die diversen Energieketten wurden direkt mit den passenden, für bewegte Anwendungen konzipierten Leitungen aus unserem Lieferprogramm geliefert. Insbesondere eine Vielzahl an chainflex Busleitungen sowie chainflex Motorleitungen halten die Anlage in Betrieb und ermöglichen die kontinuierlichen Datenübertragung der diversen Sensoren der modernen Belichtungsanlage.
Zusammen mit unserem hauseigenen Montageservice konnte eine Komplettlösung aus einer Hand stattfinden, wobei die aufeinander abgestimmten Produkte die Lebensdauer der bewegten Module verlängern und den Wartungsaufwand minimieren.
"Durch die eingesetzten igus Produkte inkl. Montageservice wurde eine Komplettlösung aus einer Hand geliefert. Die aufeinander abgestimmten Produkte verlängern die Wartungsintervalle der Anlage und verlängern die Lebensdauer im Bereich dieser bewegten Komponenten. Zudem konnten die Rollenketten die Zug-Schubkräfte bei den zwei Kranfahrten minimieren."

Horst Theisen, Vorstand RHENAC GreenTec AG
Energiekette Die vollautomatische Rasenbelichtungsanlage kann den Fußballrasen zur Regeneration ganzjährig berührungslos mit LED-Wachstumslicht versorgen.
Energiekette Auf 120 m Verfahrweg entlang des Fußballfelds reduzieren spezielle Rollen-Energieketten die benötigten Zug-/Schubkräfte.
Energiekette Diverse B- und C-Träger, die vom Hauptträger abgehen, wurden mit Energieketten der E2/000 Serie sowie der e-spool bestückt.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG