Unkraut biltzschnell entfernt

Anbausystem entfernt Unkraut und reduziert den Einsatz von Herbiziden

Steckbrief

Was wurde benötigt: 
iglidur Gleitlager

Anforderungen: 
Witterungsbeständig, Dauereinsatz, Schmutzresistenz 

Branche: 
Agrartechnik

Erfolg für den Kunden: 
Neben den Anforderungen sind die iglidur Gleitlager wartungsfrei und die Lagerstellen müssen nicht zusätzlich geschmiert werden.
Unkrautentfernung mit dem Anbausystem von Thiessen Tillage

Problem:

Das Gerät ist Witterung und Schmutz ausgesetzt. Der Test mit Stahlbuchsen und Rillenkugellagern zeigte schnell, dass diese zu wartungsintensiv sind. Es wurde eine kostengünstige und wartungsfreie Alternative gesucht.

Lösung:

Dank der inkorporierten Festschmierstoffe in den iglidur Werkstoffen sind iglidur Gleitlager wartungsfrei und benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel. Zudem sind die Gleitlager extrem langlebig und sparen so Wartungsaufwand und Kosten für Schmiermittel ein.

Mit iglidur Gleitlagern zu besseren Ernte-Ergebnissen

Die Firma Thiessen Tillage Equipment hat ein Anbausystem für Weinberge, Baumschulen und Obstplantagen entwickelt, das ein schnelles Jäten zwischen den Pflanzen ermöglicht. Das System reduziert nicht nur den Herbizideinsatz, sondern bietet auch mehr Schutz für Kulturpflanzen und ein besseres Ernte-Ergebnis, da es sich passiv an Veränderungen der Bodenkontur anpassen kann. Dabei verlässt sich das System nicht auf Elektronik oder Hydraulik, sondern auf die mechanische Rückmeldung des Bodendrucks. iglidur Lager kommen im Parallelgestänge des Systems zum Einsatz, das es dem Unkrautbekämpfungskopf ermöglicht, je nach Bodenbedingungen vertikal zu schwimmen. Das Gerät wird inzwischen in ganz Nordamerika eingesetzt und beginnt nun, sich auch in anderen Ländern weltweit durchzusetzen.
Das Gerät wird am Traktor montiert und ist daher allen Witterungsbedingungen sowie Sand und Erde ausgesetzt. Drei weitere Probleme gab es für Thiessen Tillage zu lösen:

1. In den Lagerstellen findet zwar mit geringer Geschwindigkeit aber dauerhaft Bewegung statt.
2. Die Lagerstellen werden radial belastet
3. Das Risiko eines Ausfalls durch Mangelschmierung

Zunächst experimentierte die Firma mit gefetteten Stahlbuchsen und Rillenkugellagern. Es sollten jedoch wartungsarme Gleitlager her, die einfach und kostengünstig eingesetzt werden können und den rauen Umgebungsbedingungen standhalten. Also entschied man sich für iglidur® Gleitlager.
 
Durch den Einsatz von iglidur Gleitlagern konnte Thiessen Tillage Equipment auf den Einsatz von Schmiernippeln an den Lagerstellen verzichten. Auch in puncto Design boten iglidur Gleitlager Vorteile. Durch Ihren Einsatz konnten das Design und die Größe des Anbausystems angepasst werden. Für den Endkunden bieten sie den Vorteil, dass sie bei Bedarf leicht in der eigenen Werkstatt ausgetauscht werden können.
Anbausystem in Weinbergen

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
André Schönhaar

Branchenmanager Agrartechnik

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG