Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Câbles bus CAN pour applications en mouvement

Réduire les temps d'arrêt avec les câbles bus CAN

 

Le système bus CAN (Controller Area Network) est un système de bus de terrain mis au point par Bosch et qui a été présenté en 1986 avec Intel. L'objectif était de réduire les faisceaux de câbles dans l'automobile et de diminuer les coûts et le poids. Différents protocoles CAN se sont établis au fil du temps, surtout dans les domaines importants en terme de sécurité. C'est ainsi que le protocole CANopen a été introduit en 1994 pour la technique d'automatisation, également sous l'égide de Bosch.
 
Domaines d'utilisation des câbles bus CAN

Le protocole bus CAN est surtout utilisé pour l'automatisation. On trouve également des systèmes bus CAN dans des véhicules à usage industriel tels que les chariots à fourche ou les plateformes élévatrices.

Câbles igus pour applications à bus CANPour les applications dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles bus CAN avec des cordons de fils fins. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles chainflex se sont imposés notamment pour les installations et machines telles que robots, machines d'emballage, machines de production et machines-outils.
 
La gamme de câbles chainflex offre un grand choix de câbles bus CAN. La gamme comprend 13 types de câbles bus CAN de 7 familles de câbles pour différents domaines d'utilisation. Tous les câbles bus CAN chainflex ont été mis au point pour des mouvements constants dans les chaînes porte-câbles. En fonction de ses besoins, le client peut choisir des câbles avec une gaine extérieure en PVC, en PUR ou en TPE. Les différentes séries de câbles bus offrent différents niveaux de performance et il est donc possible pour chaque domaine d'application de choisir le câble permettant d'avoir la durée de vie la plus longue. Les câbles bus CAN chainflex ont toutefois un point commun. Tous les câbles chainflex sont soumis aux mêmes critères de qualité. Peu importe qu'il s'agisse d'un câble économique de la famille CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et des rayons de courbure extrêmement petits, comme c'est le cas pour la famille CFBUS.LB. C'est la raison pour laquelle la société igus accorde pour ses câbles bus CAN chainflex une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles.
 
Longueurs de transmission On accorde souvent trop peu d'importance à la question de la longueur de transmission maximale des câbles bus. Il faut généralement être prudent à ce sujet, la longueur maximale de transmission dépendant grandement du type de câble. Un câble pour la pose fixe à toujours un affaiblissement inférieur à celui d'un câble souple qui a été conçu pour des mouvements constants. La longueur de transmission est donc inférieure à celle d'un câble pour la pose fixe.
 
En fonction de la famille, les câbles chainflex bus CAN sont certes conçus mécaniquement pour des courses allant jusqu'à 400 m voire même plus mais le débit du système bus diminue à mesure que la longueur du câble augmente. En pose fixe, une longueur totale allant jusqu'à 500 m peut être obtenue avec des câbles en cuivre. La vitesse maximale de transmission n'est toutefois plus que de 125 kbit/s alors qu'elle peut encore atteindre 1Mbit/s avec une longueur de câble de 40 mètres. Pour les câbles bus CAN ultra souples destinés aux chaînes porte-câbles, notre expérience montre toutefois que les longueurs de câble peuvent être nettement plus courtes. Un câble bus CAN en mouvement peut avoir une longueur allant jusqu'à 50 m en fonction de la vitesse de transmission. Cette longueur peut toutefois varier vers le haut et vers le bas en fonction des conditions ambiantes et des spécifications de l'application.

Au mètre ou confectionnés

Les câbles bus CAN chainflex peuvent être commandés au mètre sur touret ou en couronne, à partir d'une longueur de 1m sans frais de coupe et sans supplément pour petite quantité. igus propose aussi ces câbles sous forme de readycable entièrement confectionnés. Chaque câble bus CAN chainflex peut donc aussi être commandé sous forme préconfectionnée dans la longueur souhaitée, à partir d'une unité. Différents types de câbles et de connecteurs peuvent être sélectionnés dans la boutique en ligne readycable. Une fonction filtre permet de procéder au bon choix.

Câble bus CAN au mètre

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24