Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Schnecken-/ Wellgetriebe für Roboterarme im Test

Die Dauerfestigkeit unterschiedlicher Schnecken- bzw. Wellgetriebe für die Roboterarme wird derzeit in 49 Teststationen im igus® robolink®-Labor getestet

robolink Testlab Teststände im igus® robolink®-Labor
In unserem robolink®-Labor laufen aktuell 22 Teststationen für unsere RL-D Schneckengetriebe im 24/7 Dauerbetrieb. Hier untersuchen wir die Dauerfestigkeit unterschiedlicher Schneckenrad/Schneckenwellen-Kombinationen bei verschiedenen Last-/Geschwindigkeits-Profilen. Aktueller Standard ist ein Schneckenrad aus iglidur® A180 gegen eine Schneckenwelle aus hart anodisiertem Aluminium. Im Test werden aktuell bei der Baugröße RL-D-20 (Übersetzung 1:38) mit diesen Komponenten > 1 Mio bei 5 Nm und 12 rpm im Dauerversuch erreicht. Sehr gute Ergebnisse erzielen wir auch mit "gedruckten" Schneckenrädern aus unserem Material iglidur® i6.
Außerdem gibt es weitere 27 Teststationen für unsere Kunststoff Wellgetriebe RL-S. Standard Reibpaarung ist hier aktuell ein Außenring aus iglidur® J und ein flexibler Innenring aus unserem Material 26/31. Momentan liegt hier die Lebensdauer im Dauerversuch bei 0,5 Mio Zyklen bei 5 Nm und 9 rpm (Baugröße RL-S-20, Übersetzung 1:38).
Unsere mehrachsigen Arme testen wir vor allem in unserer Produktion. Hier sind aktuell 4 Montageautomaten im Zweischichtbetrieb im Einsatz und montieren im Schnitt 20 m Energiekette pro Stunde. Diese interne Automation läuft seit Anfang 2017 bei igus®. Der erste Arm hat kürzlich die erste Million Zyklen absolviert. Die Arme laufen bei einer Taktzeit von 4-6 Sekunden pro Zyklus. igus® wird im Jahr 2017 bis zu 50 solcher internen Automationsanlagen in Betrieb nehmen.

Was wird sonst noch im Testlabor getestet?

Im igus® Testlabor werden nicht nur robolink® Bauteile unter die Lupe genommen. Auch iglidur® Gleitlager, e-ketten®, chainflex® Leitungen und drylin® Lineargleitlager, -achsen und Gewindetriebe werden dort auf Herz und Nieren geprüft.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG