Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Energieführungsystem auf Werftkran: Funktionssicher trotz Taifun-Stürmen

Shanghai: Energieführungsysteme für Shipyard-Krane seit sechs Jahren erfolgreich im Einsatz

Am Südhafen des Pudong-Gebietes von Shanghai, an der Flussmündung des Yangtze, ist der Sitz von Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. (SWS), gleich gegenüber dem Hafengebiet Changxingdao. Der chinesische Schiffbauer SWS ist einer der zehn größten weltweit. In diesem riesigen Industrieareal sind derzeit drei Shipyard-Krane im Einsatz, die in ihren Dimensionen 30-stöckigen Hochhäusern entsprechen. Die Energie- und Datenzuführung zu den gigantischen Hubelementen wird über Energiekettensysteme aus Kunststoff von igus realisiert.

Steckbrief

Energiekette

Problem

Die Waigaoquiao Shipbuilding Co. Ltd. (SWS) stand vor der Aufgabe, für drei Shipyard-Kräne eine geeignete Lösung für die Energie- und Datenzuführung für die gigantischen Hubelemente zu finden. Bedingt durch die besondere Lage waren die Erwartungen und Leistungsansprüche an eine Lösung besonders hoch. An der riesigen Hafenanlage, die sich an der Flussmündung des Yangtze, gleich gegenüber dem Hafengebiet Changxingdao befindet, herrschen neben Witterungseinflüssen wie Regen auch zumeist ununterbrochen peitschender Wind und der Einfluss von Salzwasser. Diese extremen Einflüsse werden jährlich von einer zweimonatigen Regensaison begleitet, die zusätzliche Korrosionsgefahr birgt und eine besondere Bestandsprobe für die Lösung einer Energiezuführung bedeutet. Um Stillstände der Anlage zu vermeiden, musste den aggressiven Umgebungsbedingungen mit einer besonders funktionssicheren und zuverlässigen Antwort begegnet werden.

Lösung

Nachdem 2001 Energiekettensysteme von igus auf über 180 m Verfahrweg installiert wurden, laufen diese seither störungsfrei, woran auch ein Taifun vor ein paar Jahren nichts ändern konnte. Die Energie- und Datenzuführung der Shipyard-Krane und des 32 Tonnen-Materialkrans erfolgt über reibungsarme Rollen-Energieketten in igus-Führungsrinnen aus Stahl. Die Ketten sind für hohe Kabellasten und lange Verfahrwege, auch bei hohen Geschwindigkeiten, konzipiert.
In den Energieketten werden „Chainflex“-Leitungen eingesetzt. Dank ihres hoch verschleißfesten TPE-Außenmantels bestehen sie auch unter extremen Bedingungen. Die Leitungen sind beständig gegen UV-Strahlung, gegen Korrosion durch Kühl-, Schmiermittel und Bioöl und widerstehen Temperaturen von -35°C bis +100°C.
Bei dieser Großanlage wurde auch unser System zur Zug-/Schubkrafterkennung (iSense EC.P) installiert. Auch „PPDS“ (Push/Pull Force Detection System) genannt überwacht es online die Verschiebekräfte der Energieketten, um Schäden im System sowie Ausfälle durch vorbeugende Wartung oder Ferneingriffe zu vermeiden.
„Seit seiner Auslieferung läuft das Energieführungssystem von igus problemlos und erforderte nur minimale Wartung. Wir haben dadurch enorm an Arbeitskraft und Material gespart."

Zhang Quan, Leiter der Entwicklungsabteilung von SWS

Energiekette
Energiekette

Ersatzteile auf Abruf

Sehr zufrieden zeigt sich SWS auch mit der laufenden Vor-Ort-Beratung durch igus. Zhang Quan: “Die Service-Ingenieure kontaktieren uns regelmäßig, um sich über die Funktionstüchtigkeit des Systems zu informieren.“ Um Kapazitäten und Kosten einer eigenen Lagerhaltung zu sparen, hält SWS nahezu keine igus-Ersatzteile zurück. Die finden sich in allen Größen im 3.000 m2 großen igus-Lager in der Freihandelszone von Waigaoquiao, nur 20 Kilometer vom Einsatzort der Krane entfernt. Zhang Quan: „Wenn wir etwas benötigen, genügt ein Anruf bei igus oder eine E-Mail.“


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH