Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Détecter à temps les contraintes sur les câbles ... avec une acuité et une précision nouvelles

NOUVEAU, avec indication optique de l'état : Le module i.Sense CF.D détecte à temps les problèmes de transmission sur les câbles bus fortement sollicités et détermine pour la première fois la distance séparant de la zone de risque pronostiquée.

Jusqu'à présent, il n'y avait que deux possibilités pour l'entretien et/ou la remise en état de câbles très sollicités en termes mécaniques : réagir en les remplaçant une fois qu'ils étaient défaillants ou les changer à titre de précaution à des intervalles donnés même s'ils fonctionnaient encore bien.
Le nouveau module i.Sense CF.D des plastiques intelligents igus offre pour la première fois une véritable alternative : la maintenance prédictive des câbles de données, bus ou Ethernet à l'aide d'une surveillance intelligente de la qualité de la transmission des données en service. 

i.Sense CF.D surveille constamment la performance de câbles Ethernet fortement sollicités et sujets à une défaillance et en montre directement l'état actuel sur le nouveau module multifonction. De surcroît, la distance par rapport à la zone de risque détectée du câble est déterminée pour la première fois, ce qui évite une recherche des erreurs longue et coûteuse. Il s'agit d'une première mondiale. Vous aussi, planifiez vos prochains entretiens de manière optimale en faisant appel aux avantages de la maintenance prédictive avec des plastiques intelligents. 
Devenez bêta-testeur gratuitement avec votre application
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Surveillance de la qualité de transmission des données 
  • Détermination de la distance par rapport à la section de câble extrêmement sollicitée 
  • Module multifonction pour l'armoire électrique avec affichage OLED des principaux paramètres du câble
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Indication visuelle de l'état sans outils supplémentaire et sans frais de logiciel
  • Pas de recherche chronophage des erreurs grâce à la télémétrie
  • Indicateur pour un changement nécessaire du câble, permet d'éviter une immobilisation imprévue de l'équipement
Preuves

Preuves

  • Séries de tests en cours dans le plus grand laboratoire de tests  du secteur pour les applications dynamiques à câbles
Durabilité

Durabilité

  • Pas besoin de fils sacrificiels
  • L'entretien basé sur la constatation de l'état de la machine, pour éviter l'échange prématuré d'un produit

Fonctionnement de la surveillance de l'état des câbles avec i.Sense CF.D, expliqué simplement dans cette vidéo :


Exemple réalisé de surveillance intelligente de l'état

Les plastiques intelligents en pratique avec i.Sense


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

Surveillance de l'état des câbles i.Sense en service « La machine fonctionne avec un nombre de cycles vraiment élevé. C'est pourquoi nous avions besoin de câbles très résistants à la flexion. Et il nous fallait aussi trouver un système qui avertisse à temps du moindre problème afin d'éviter tout arrêt coûteux de cette machine extrêmement productive. »

Oliver Tausch, Ingénieur et Responsable des installations électrotechniques de la société GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble exemples i.Sense Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'une surveillance intelligente des câbles comme i.Sense CF.D ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

Autres solutions intelligentes de surveillance des câbles

Le système de surveillance (i.Sense) avec des câbles chainflex n'a pas besoin de module supplémentaire. Le système peut être utilisé sans logiciel supplémentaire lors de l'intégration et de la mise en réseau. Dans ce cas, les câbles assurent trois types de surveillance de l'état. 
  • Mesure des forces de traction et de poussée par l'intermédiaire des câbles (CF.P)
  • Mesure des propriétés électriques d'un câble (CF.Q)
  • Mesure de la qualité de transmission (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Surveillance de l'état des machines
  • Mesure les forces de traction agissant sur les câbles
  • En cas d'anomalie, informations par contact et message à la machine

CF.Q

CF.Q
  • Surveillance de l'état 
  • Signale toute modification des propriétés électriques
  • En cas d'anomalie, informations par contact et message

Intégration à notre propre environnement réseau

Dans le cadre de la surveillance de l'état i.Sense avec des plastiques intelligents, toutes les données du système i.Sense CF.D peuvent aussi être évaluées dans le module i.Cee dans l'armoire électrique. C'est lui qui peut piloter numériquement la gestion des alertes et des remontées des équipements. 

Le module i.Cee ouvre aussi de nombreuses possibilités d'intégration à des concepts de maintenance prédictive. Tout est possible, de la gestion préventive de la maintenance qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation à la gestion des incidents délocalisée qui communique immédiatement toute modification imprévue par différents canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.


Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente
Téléchargement de la brochure sur les plastiques intelligents

S'informer ...

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023 Relire toutes les informations sur les nouveautés des plastiques intelligents 2023, de manière compacte au format PDF.
Brochure des nouveautés au format PDF

... Essayer ...

Données 3D intelligentes Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus Commande directe, dans la boutique en ligne igus, de solutions intelligentes complètes et prêtes à monter
Boutique en ligne


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH