Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Rollenlagerung mit verklebungsfreien Gleitlagern in der Fördertechnik

iglidur Lager ermöglichen die einwandfreie Rotation der Förderrollen trotz Klebstoffs in der Anlage

Für eine automatische Sekundärverpackung sind verschiedene Teile aus dem iglidur-Sortiment verbaut worden – vor allem in den Förderrollen im Bereich „Beladen“ und „Abfüllen“. Jede der Transportrollen wird mit iglidur-Gleitlagern gelagert. Bei der Verwendung herkömmlicher Rollen – teflonbeschichtete Metallwalzen – haftete oft der Klebstoff am Verpackungsmaterial, was auch die Rotation verschlechterte. Mit Gleitlagern aus Hochleistungspolymeren aus der Produktserie iglidur gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Kunststoff-Gleitlager
  • Anforderungen: Es brauchte einen Werkstoff, der nicht durch den Klebstoff verkleben kann und die einwandfreie Rotation der Walze aufrecht erhält. Daneben suchten die Konstrukteure nach einer kostengünstigen und wartungsarmen Lösung.
  • Branche: Verpackungstechnik, Fördertechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch Einsatz eines Polymerharzrohrs zusammen mit iglidur Kunststoff-Gleitlagern konnte eine langlebige Walze zu niedrigen Kosten hergestellt werden, die das Anhaften von Klebstoff dauerhaft verhindert. Bisher wurde kein Austausch der Teile notwendig.
Förderrollen Verpackungsanlage

Problem

Diese Maschine verpackt automatisch Produkte in Sekundärverpackungen. Die Produkte sowie das Verpackungsmaterial durchlaufen mehrere Stationen, bis zuletzt das fertig verpackte Produkt samt Sekundärverpackung entnommen werden kann.
Innerhalb der Bereiche der Belade- und Abfüllstrecke, die direkt nach der Primärverpackung folgen, kommt dabei eine Vielzahl an Förderrollen für den Transport der Produkte zur Anwendung.
Für die Rotation dieser Walzen brauchte es eine neue Lagerlösung. Bei zuvor verwendeten allgemeinen Walzen haftete Klebstoff am Sekundärverpackungsmaterial, wordurch zunehmend die Rotation beeinträchtigt wurde. Der darauffolgende Einsatz von teflonbeschichteten Metallwalzen löste zwar das Problem der Anhaftungen. Allerdings mussten die Lager regelmäßig und teuer ausgetauscht werden, wenn die Beschichtung sich abnutzte. Für die Endkunden sollte daher eine kostengünstigere und wartungsärmere Lösung gefunden werden.

Lösung

Um das Anhaften von klebrigem Kleber in Zukunft zu verhindern, entschied sich der Hersteller für ein Polymerharzrohr als Material der Förderrollen. Diese werden ergänzt durch den Einsatz von iglidur Kunststoff-Gleitlagern in den rotierenden Buchsen an beiden Enden der Rollen.
iglidur ist ein komplett schmiermittel- und wartungsfreier Werkstoff, der sowohl robust und langlebig, als auch kostengünstig ist. Um für die verschiedensten Anforderungen immer die optimalen Eigenschaften der Produkte zu finden, werden im hauseigenen igus-Labor verschiedene Lager und Werkstoffe z.B. auf Verschleiß- und Reibungseigenschaften unter realen Testbedingungen geprüft.
Der Konstrukteur konnte mithilfe der beiden Komponenten schließlich eine sehr langlebige Walze zu niedrigen Kosten herstellen, wobei nun kein Klebstoff mehr am Verpackungsmaterial anhanften kann. Bisher war kein Austausch der Teile notwendig.

Förderrollen Verpackungsanlage
Förderrollen Verpackungstechnik

Nomura Industry Co., Ltd, Kenji Isono, Maezawa, Higashikurume-shi,Tokyo, Japan

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH