Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Anwendungsbeispiele von Teilnehmern des manus® Wettbewerbs

Kunststoffgleitlager haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Sie machen damit heute Lösungen möglich, die zwei Gegensätze miteinander vereinen: technische Verbesserung und Kostensenkung. Der manus® Wettbewerb möchte mutige Anwendungen mit Kunststoffgleitlagern, die sich durch technische und wirtschaftliche Effizienz, Kreativität und überraschende Ergebnisse hervorheben, auszeichnen. Hier sehen Sie einen Teil der eingereichten Anwendungen.

Über 400 Anwendungen unserer Kunden durchsuchen


In den unterschiedlichsten Branchen werden durch den Einsatz von Kunststoffgleitlagern Lösungen technisch verbessert und Kosten gespart.


Weitere Anwendungen

manus® Gleitlager-Anwendungen aus anderen Wettbewerbsjahren

manus® 2015 Anwendungsbeispiele

manus®-Wettbewerb - Innovative Gleitlager-Anwendungen in der Übersicht.

manus® 2013 Anwendungsbeispiele

manus®-Wettbewerb - Innovative Gleitlager-Anwendungen in der Übersicht.

iglidur® Gleitlager-Anwendungen von manus® Teilnehmern

Handprothese

Durch die Lager, die aus iglidur® J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden.

Schleifmaschine für Holzfässer: Langlebige Führungsschienen für Schleifkopf

In dieser Schleifmaschine für Holzfässer garantieren unsere schmiermittelfreien Linearführungen und Gleitlager eine hohe Standzeit.

Streueinheit

Die Förderschnecke der Streueinheit muss beweglich gelagert sein, um einen axiale Versatz und dynamische Bewegungen in der Schnecke ausgleichen zu können.

Einschmelzsonde

Aus iglidur® Halbzeugen wurde ein medienbeständiges Lager für geringen Bauraum hergestellt.

Lagertechnik für Mars-Roboter

Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.

iglidur Gleitlager verringern Reibung in faltbarem Anhänger

Mit dem klappbaren Anhänger "Tyligo" kann alles Mögliche transportiert werden. In ihm wurden iglidur Gleitlager sowie 16 iglidur Anlaufscheiben verbaut.

Wartungsfreie Wellenführungen in Türen von Hochgeschwindigkeitszügen

Mit mehr als 350 Stundenkilometer rasen diese Züge ab 2012 durch China und verbinden Peking und Shanghai.

Lagertechnik und Energieketten für Elektroflugzeug

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Sitz-Skischlitten

Dieser innovative Schlitten erlaubt es, Ski sitzend zu fahren. An den vier Drehachsen kommen kompakte, leichte, dünne, einfach zu montierende und wartungsfreie Lager zum Einsatz.

Innovativer elektrischer Rollstuhl

Der TopChair-S kann mehrere Stufen ohne Anwesenheit einer Begleitperson und ohne Anbringung eines festen Gerüsts steigen. iglidur-Gleitlager erlauben die dabei entstehenden hohen radialen Kräfte.

Gelände-Rollstuhl

In den Gelenkstellen des Gelände-Rollstuhls Quadrix wurden einfache aber robuste und wartungsarme Bauteile benötigt. So sind alle Vorderachsen mit iglidur-Gleitlagern ausgestattet.

Wirtschaftliche Linearlager für Verstelleinrichtungen in Körperscanner

In diesem medizinischen Körperscanner kommt ein kompaktes und wartungsfreies drylin T-Linearführungssystem zum Einsatz.

Gelenkprothese mit hoher Lebensdauer

In dieser Prothese für pneumatische Kniegelenke erhöhen Kolbenringe aus iglidur J die Funktionalität, Qualität und Lebensdauer.

Gleit- und Gelenklager im Prothesengelenk

Eine Neuentwicklung ist dieses Gelenk für den Einsatz in Prothesen. In ihm sind Gleitlager aus iglidur J und igubal-Gelenklager verbaut.

Schmierfreier Medikamenten-Dosierer

Diese Maschine entnimmt Medikamente aus der Originalverpackung und verpackt sie in kleineren Dosierungen neu. Die exakte Positionierung der Blisterverpackung geschieht dabei über drylin-Kreuztische.

Verstelleinheit

Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.

Dental-Gießgerät: Zuverlässige Linearführungen bei extremer Hitze und Schmutz

Der Schließmechanismus des medizinischen Geräts wird bei hohen Temperaturen und Schmutzaufkommen mit einer drylin W-Profilführung gelagert.

Ventil in Eiskrem-Abfüllanlage

Verschleiß minimiert, Kolbenklemmer verhindert: iglidur® Gleitlager ersetzen O-Ringe im Abfüllventil von Big Drum Engineering.

Schinkenschneider

In dieser Maschine wird roher Schinken verarbeitet. Da hier hohe Hygienestandards gelten, werden selbstschmierende iglidur Gleitlager verwendet, die auch nach regelmäßiger Reinigung zuverlässig funktionieren.

Schmiermittelfreie Linear- und Gelenklager für Backwarengreifer

Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen. drylin und igubal Lager ermöglichen die hygienischhe und wartungsfreie Bewegung.

Packroboter

Kräuter-Trocknung: Höhere Lebensdauer

Diese Anlage dient der Aufbereitung und Trocknung von Küchenkräutern. iglidur-Gleitlager senken Ausfallzeiten und erhöhen die Lebensdauer der Anlage.

Brauereianlagen

Zum Einsatz kommen hier Gleitlager aus dem FDA-konformen Hochtemperatur-Werkstoff iglidur A500.

Gleit- und Gelenklager bei starken Vibrationen in Getreide-Sortierer

Diese Maschine reinigt und sortiert alle Getreidearten. Gelenk- und Gleitlagertechnik ermöglicht die langlebige und wartungsfreie Funktion.

Anwenderbericht: Greifer für Lebensmittelverpackungen

Dieser Greifer nimmt Verpackungseinheiten aus einer Versiegelungsmaschine, dreht die einzelnen Einheiten um 90 Grad und verteilt Sie auf Kartons.

Kunststoff-Kugellager für Planetengetriebe an Windkraftanlage

Bei diesem Planetengetriebe aus Kunststoff für Windturbinen kommen xiros Kugellager zum Einsatz.

Gelenklager für Solarflugzeug

Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.

Gleitlager für Parabolrinnensystem

Parabolrinnensystem von Mithras Holding: 20 Jahre wartungsfrei gelagert
Weitere Einsendungen (PDF)

Inspektions-Gerät

Die Lager übertragen reibungsarm und stick-slip-frei zuverlässig die hohen radialen Zentrierkräfte und minimieren durch ihren integrierten Anlauf die Reibung im Armsystem.

Kalibrierkorb in einer Blasfolienanlage

Bei herkömmlichen Lösungen wurde bei der Reinigung Schmierstoff aus den Gleitlagern ausgewaschen oder sogar Schmutzpartikel in die Gleitlager gespült.

Leichtgängige und leichte Lager in Prothesengelenk

Patientenwohl im Fokus - Wie Kunststoff-Gleitlager ein Prothesengelenk verbessern.

Betonrohrfräse

Betonfräsmaschine läuft seit drei Jahren wartungsfrei im härtesten Betrieb.

Cabrioverdeck

Automatikverschluss für ein Cabrioverdeck: Das maximale axiale Spiel konnte durch den Einsatz der kalibrierbaren igus®-Bundbuchse von 1,5 mm auf 0,5 mm verringert werden.

Verriegelungseinheit

Eine entscheidende Rolle für das Erfüllen aller Anforderungen war die Anwendung einer Kunststofflagerpaarung mit federndem Bund, die die spielfreie Montage des Verriegelungshakens ermöglicht.

Radträgerhandling

Radträgerhandling für PKW-Fahrzeuge: Seit ca. einem Jahr ist das Radträgerhandling beim Kunden ohne Probleme im täglichen Einsatz.

Schwenkarm in Fügestation

iglidur G Bundlager sorgen in einem in einer Fügestation arbeitenden Schwenkarm für eine anhaltend flüssige Bewegung. Ohne Schmierung, ohne Wartung.

Füllventil

Die Herausforderung: die Einsatztemperatur liegt bei maximal 140 °C und das verwendete Material muss gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche beständig sein.

Wartungsfreie und leichtgewichtige Gleitlager in Reanimationsgerät

Dieses Reanimationsgerät ermöglicht eine optimale Herz-Lungen-Wiederbelebung. Über 30 iglidur-Lager erfüllen die hohen Anforderungen an Gewicht und Größe.

Montageträger

Hier kommt ein iglidur®-Polymer-Rundtischgleitlager zum Einsatz, das sich gerade durch sein geringes Gewicht auszeichnet.

Lagertechnik für Ultraleicht-Tragschrauber

iglidur G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Gleitlager für Flügelmodell

Herausforderung bei der Konstruktion war hier, dass die Lagerung der Baugruppe für den Einsatz im Messmedium Wasser ausgelegt werden musste.

Lagertechnik in Sport-Beinprothese

Der Ersatz eines teflonbeschichteten metallischen Lagers durch ein iglidur Gleitlager brachte neben höherer Elastizität eine Reduzierung des Lagerspiels durch deutlich niedrigeren Verschleiß des Lagers.

Vollautomatische Reifenmontagestraßen

Keine teuren Reparaturen mehr

Präzise und wartungsfreie Anlaufscheiben für Thermoschüttler im Labor

Bei bis zu 3.000 Umdrehungen pro Minute und 99 °C vermeiden die iglidur-Anlaufscheiben Unwuchten und Vibrationen und gewährleisten hohe Präzision.

Linearführungen ohne Stick-Slip-Effekt für CNC-gesteuerte Laserschneidanlage

Diese Laserschneidanlage für Privathaushalte wurde kosteneffizient und wartungsarm gebaut. Auf der X- und Y-Achse verfahren drylin Linearführungen.

Gleitlager für Solar-Wasserpumpe

Langlebig und kostengünstig: Diese hochenergieeffiziente Wasserpumpe für Entwicklungsländer ist mit robusten iglidur Gleitlagern ausgestattet.

Lagertechnik für Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Federgabel Magura

Mit igus zum Sieg: iglidur Gleitlager in der Federgabel von Magura reduzieren Gewicht und Wartung.

Dauerfeste Lagerung der Schaltung reduziert Geräusche in Fahrerkabine | igus®

Diese Anwendung dient zum einen der Verbesserung des Schaltkomforts und zum anderen zur Reduzierung der schwingungstechnisch angeregten Geräusche im Fahrerhaus.

Schmier- und wartungsfreie Lagertechnik in Riemenförderer

Leistungsfähig bei wenig Bauraum: Linear- und Stehlager für automatisches Regalbediengerät in Hochregallager

Verstellbare Fahrerfußraste am Motorrad

In diesem Verstellmechanismus für eine Motorrad-Fußraste ist ein drylin W-Doppelschienensystem verbaut, das auch bei aggressiven Medien wie Salzen, Schmutz und Wasser einen gleichmäßigen wartungsfreien Ablauf ermöglicht.

Versenkmechanismus für Kühlerfigur

Verschleißfest und sicher

Lagertechnik für Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend: Elektromotorsegler


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH