Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Energie- und Signalzuführung für Portallader: Hohes Tempo, ruhiger Lauf

Zuverlässige Leitungsführung bei bis zu 33 m Verfahrlänge und Beschleunigungen bis zu 10 m/s

Die Gehring Gruppe gilt weltweit als Spezialist für Transferstraßen, mit denen Motorblöcke hochpräzise bearbeitet werden. Das Unternehmen hat ein modulares System von Portalen entwickelt, mit denen z.B. Kurbelgehäuse von einer Bearbeitungsstation zur nächsten gefördert werden – mit hohem Tempo. Bei der Energiezuführung setzt Gehring auf besonders „schnelle“ und laufruhige Energieketten aus unserem Produktprogramm für Energieketten sowie auf unsere konfektionierten und einbaufertigen Leitungssätze.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Profilrollenketten der Serie P4, Energieketten der Serie E4.1, Führungsrinnen, chainflex Leitungen; alles fertig konfektioniert als readychain Komplettsystem geliefert.
  • Anforderungen: Die bisher gefertigten Portale sind 20 bis 33 Meter lang und benötigen entsprechend lange Leitungsführungen. Und das bei Verfahrgeschwindigkeiten von 3 m/s und Beschleunigungen von 7 bis 10 m/s2.
  • Branche: Intralogistik
  • Erfolg für den Kunden: Die P4 Rollenketten ermöglichen einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf bei Verfahrwegen von bis zu 800 m Länge.
    Die nötige Antriebsleistung der Kette wurde deutlich reduziert und die Lebensdauer erhöht.
readychain Bei den modularen Honmaschinen von Gehring kommen prinzipiell Energieketten zum Einsatz – in allen beweglichen Achsen. Hier zu sehen: Z-Achse des Portals mit P4 Rollenenergiekette.

Problem

In der Präzisionsbearbeitung zählt sich die Gehring Gruppe heute zu den weltweiten Marktführern. Der Anlagenbauer konstruiert Sonder-Horizontalmaschinen für Bohrungen bis 15 Meter und Transferstraßen für die Fertigung von Motorblöcken. Diese Maschinen übernehmen nicht nur das Honen, sondern auch weitere Arbeitsschritte wie das Auskübeln von Kühlschmierstoffresten und das Reinigen. Alles bei hohem Durchsatz: Bei Taktzeiten von fast immer unter einer Minute müssen hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit im 24/7-Betrieb erfüllt werden.
Da Anwender heute größtmögliche Flexibilität wünschen, haben sich insbesondere die Transferstraßen geändert. Die Motoren werden kleiner, die Produktlebenszyklen kürzer. Vorrangig werden einzelne Maschinenmodule gebaut, die über Portallader verbunden werden müssen.
Um auch solche Portallader mit anzubieten, hat Gehring 2014 sein Geschäftsfeld erweitert. Heute bietet der Anlagenbauer ein Baukastensystem für Portale an, das die Kombination verschiedener Schlitten, Vertikalachsen, Beladesysteme und Greifer ermöglicht.
Für die Energieführung dieser Portale stellte sich jedoch eine große Herausforderung: Denn eine Modulmaschine für das Honen der Kurbelwellenbohrung kann bis zu 8 Meter lang sein. Die Zylindermodule beanspruchen 2,60 Meter und aus Gründen der Zugänglichkeit benötigt man jeweils 3 Meter Zwischenraum. Das heißt: Die bisher gefertigten Portale – und damit die Verfahrwege der Energiekette – sind 20 bis 33 Meter lang. Auch die Beanspruchung ist beeindruckend: Bei einem aktuellen Projekt verfährt das Portal mit 3 m/s und einer Beschleunigung von 7 m/s2. Es wurden aber auch schon Portale für 10 m/s gebaut, die in einem Crashprüfstand verwendet werden.

Lösung

Bei der Wahl der Energiezuführung für die Portale griffen die Gehring-Konstrukteure auf unsere Energieketten samt Führungsrinnen und chainflex Leitungen zurück. Als sogenannte readychain-Systeme geliefert, sind die e-ketten bereits einbaufertig konfektioniert. Das heißt: Gehring gab die nötigen Konstruktionsdaten an uns weiter, wir legten die e-kette aus, fertigten, bestückten und konfektionierten sie und lieferten sie schließlich einbaufertig samt Leitungen aus.
Da sich die anspruchsvolle Kombination aus langem Verfahrweg, hohen Verfahrgeschwindigkeiten und langer Lebensdauer (zehn Jahre sind gefordert) nicht mit einer gleitenden Kette erreichen lassen, empfahlen wir Gehring konkret den Einsatz der Profilrollenkette der Serie P4. Hier laufen die Rollen von Ober- und Untertrum nicht übereinander ab, sondern versetzt auf einer durchgängigen, breiten Rollfläche. Das ermöglicht einen ruhigen, gleichmäßigen Lauf auch bei langen Wegen bis zu 800 m Verfahrweg.
Die autoglide Stege sorgen dabei für eine sichere Führung, zugleich wird die nötige Antriebsleistung deutlich reduziert und die Lebensdauer erhöht.
Bei der Energiezuführung vom Portal, d.h. der X-Achse, zu den Ladern (Z-Achse) kommt eine Kette aus dem E4.1-Programm zum Einsatz. Hier sorgt besonders der Hintergriff für eine deutliche Seitenstabilität im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
Schließlich kommen auch unsere chainflex Leitungen für bewegliche Anwendungen zum Einsatz. Gehring verwendet für die schnellen X-Achsen die Servoleitungs-Serie CF27, die sich u.a. durch einen zusätzlichen druckextrudierten TPE-Innenmantel auszeichnet. Auf diese geben wir eine Garantie von 10 Millionen Zyklen oder 36 Monaten. Für die Datenübertragung kommen Leitungen der Serie CF113 zum Einsatz, deren erwartete Lebensdauer sogar im konkreten Fall bei 20 Millionen Zyklen liegt.
Die Energiezuführung trägt ihren Teil zur hohen Verfügbarkeit des Portals bei – im Dreischichtbetrieb bei 160 Hüben pro Stunde.
P4 Rollenenergiekette Blick auf die Z-Achse des Portals mit P4 Rollenenergiekette.
autoglide Stege der Profil-Rollenkette Gut zu sehen: Die autoglide Stege der Profil-Rollenkette.
autoglide Stege Gut zu sehen: Die autoglide Stege der Profil-Rollenkette.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH