Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Hohe Anforderungen trotz langsamer Bewegung

basic flizz für Vorklärbecken in Plauen
In der Großkläranlage Plauen versorgt unser basic flizz System die Räumerbrücke sicher mit Energie. Es ersetzt eine Motorleitungstrommel, und seitdem läuft die Energie- und Signalversorgung des Vorklärbeckens störungsfrei. Das neue System – eine montagefertige Kombination aus Energiekette und Edelstahl-Einhausung – wurde speziell für das Anforderungsprofil des Klärwerkbetriebs entwickelt.

Besondere Umgebungsbedingungen für Energieketten

Der bewegliche Räumer am Vorklärbecken, der an einem Portal über dem Vorklärbecken verfährt, braucht jeweils mehrere Minuten, um Öle, Fette und den abgesetzten Schlamm ans Ende des Beckens zu fördern, wo er abgepumpt und der Aufbereitung zugeführt wird. Hier flitzen die Achsen also nicht im Sekundentakt. Trotz der der geringen Geschwindigkeit handelt es sich hier aber nicht um eine „Low end“-Anwendung für bewegliche Leitungsführungen. Im Gegenteil: Die Energiezuführung muss ganzjährig und im Freien im 24/7-Betrieb funktionieren – bei Frost, starker Sonneneinstrahlung, in korrosiver, teilweise aggressiver Umgebung und mit minimalem Wartungsaufwand.
Vorklärbecken der Kläranlage Plauen Das Vorklärbecken der Kläranlage Plauen

Gesucht: Alternative zur Motorleistungstrommel

Die klassische Lösung für diese Anwendung ist eine Motorleitungstrommel, die auf der Räumerbrücke mitfährt und die Leitung synchron zur Position des Räumers auf- und abrollt. Ein solches System kann aber Probleme bereiten, wie die Verantwortlichen der Verbandskläranlage Plauen feststellten. Andreas Schubert, Abwassermeister und verantwortlich für einen Meisterbereich des Anlagenbetreibers ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): „Da sich die Leitung auf der Beckenkrone ablegt, kann sie sich verdrehen und bei Frost auch festfrieren. Dann wird sie vom Räumer überfahren und muss ausgetauscht werden.“

Das passierte in Plauen, wo die Abwässer von rund 70.000 Einwohnern und der ansässigen Industrie aufbereitet werden, gleich mehrfach und führte zu hohen Reparaturkosten, weil die Leitungen auf die widrigen Umgebungsbestimmungen abgestimmt und entsprechend teuer sind. In dieser Situation suchten die Klärwerksbetreiber nach Alternativen.
basic flizz auf 58 m Verfahrweg in Kläranlage Plauen 58 Meter lang ist das basic flizz System im Vorklärbecken

basic flizz: Standardlösung für die Klärwerkstechnik

Zu den angefragten Unternehmen gehörte auch igus – ein gutes Timing, denn ein neuer Standard für die Klärwerkstechnik war gerade in der Entwicklung abgeschlossen: Unser basic flizz-System – eine Komplettlösung für die bewegliche Energiezuführung zu Räumern, Rechen und anderen Klärwerkssystemen. Es besteht aus einer E2-Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Das ebenso kompakte wie robuste System eignet sich für die Boden- und Wandmontage, lässt Verfahrwege bis 200 Meter zu und ist von Grund auf für den langjährigen störungsfreien Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand entwickelt.

Montage an der Innenseite des Beckens – störungsfreier Betrieb

Dies ebenso wie das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen den Betreiber der Kläranlage in Plauen, so dass der Installation nichts mehr im Wege stand. Dabei waren einige Besonderheiten im Angebot berücksichtigt worden. So ist das Vorklärbecken der Anlage in Plauen mit fast 60 Metern relativ lang, und die bewegliche Energiezuführung musste an der Innenseite des Beckens montiert werden. Die Korrosionsbeständigkeit ist deshalb hier nochmals wichtiger, ebenso der möglichst wartungs- und verschleißfreie Betrieb: Ohne ein Ablassen des Beckens ist das basic flizz hier nicht zugänglich.

Installiert wurde das neue System im Sommer 2013, seitdem läuft es störungsfrei. Andreas Schubert: „Es sind keine Probleme aufgetreten. Mit der Motorleitungstrommel hätten wir sicherlich mindestens noch einmal eine Havarie gehabt.“ 
 
e-kette transportiert Energie und Signale an die Räumerbrücke Die Energiekette transportiert Energie und Signale an die Räumerbrücke

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH