Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Un drone dans un caisson

avec des plastiques en mouvement légers et sans entretien


La commande de la plupart des vols de drones est assurée manuellement (« hands-on piloting »). Le décollage, le vol et l'atterrissage sont pilotés par smartphone et/ou par télécommande. Le pilote est alors à proximité immédiate du drone afin de l'avoir dans son champ de vision. La capacité de la batterie est épuisée au bout de 20 à 30 minutes et l'utilisateur doit recharger le drone à une prise électrique. Pour de nombreuses applications industrielles, ce mode de fonctionnement est peu pratique, peu économique et difficile à gérer.

Le principe du drone idans un caisson

Le système de drone dans un caisson permet de faire voler des drones de manière automatique et autonome. Trois composants sont généralement nécessaires :

  • Un drone qui puisse être chargé automatiquement – soit par des contacts de chargement sur ses patins d'atterrissage, par un harnais qui se met sur un drone normal ou un échange de batterie automatisé dans la « box ».
  • La box sert de plateforme de décollage et d'atterrissage au drone. Elle est conçue de manière à ce que le drone puisse se charger ou changer de batterie de manière automatisée. Pendant le processus de chargement ou dans les phases où le drone ne vole pas, la box fait office de lieu de stockage sûr.
  • Un logiciel de pilotage planifie et commande les ordres de vol et les itinéraires.
Des plastiques en mouvement pour un drone idans un caisson
En janvier 2021, la FAA, l'autorité fédérale de l'aviation des Etats-Unis, a approuvé les premiers vols commerciaux et totalement autonomes de drones. Une entreprise basée dans le Massachusetts a reçu l'autorisation d'utiliser des drones sans commande « hands-on » ni observation directe par un pilote.Si l'utilisation est autorisée uniquement dans des zones rurales et à des altitudes inférieures à 122 mètres (400 pieds), l'autorisation représente toutefois une étape importante dans l'élargissement des applications commerciales des drones pour les cultivateurs, les opérateurs postaux, les exploitants de centrales et autres clients.

Des plastiques en mouvementau service d'un drone dans un caisson

 
Insensibles à l'humidité, à la saleté et à la corrosion   sans graisse et sans entretien   légers et compacts
Système de drone dans un caisson intégrant des produits igus

1. Ouverture et fermeture du couvercle

►  Vis à filet hélicoïdal DST-LS
►  Ecrou à collerette DST-JFRM
►  Palier applique à 2 trous EFOM
►  Moteur pas à pas spécial avec protection contre les éclaboussures MOT-AD
►  Chaîne porte-câbles E2 mini
Différents produits utilisés dans le couvercle
Vis drylin dans le couvercle du système

2. Centrage du drone

►  Module linéaire à courroie crantée avec chariots tête bêche ZLW-0630-OD
►  Moteur pas à pas spécial avec protection contre les éclaboussures MOT-AD
►  Chaîne porte-câbles E2 micro
Produits utilisés pour le centrage du drone
Rails drylin pour le centrage du drone

3. Levage et abaissement de la plateforme d'atterrissage

►  Guidages linéaires à vis SLW-0630
►  Chaîne porte-câbles E2 mini
Guidages linéaires à vis SLW-0630 et chaîne porte-câbles E2 mini
Vis drylin destinés à lever et abaisser la plateforme d'atterrissage

4. Echange de la batterie

►  Réducteur à vis sans fin RL-D
►  Robot low cost RL-DP-4
Réducteur à vis sans fin RL-D
Réducteur à vis sans fin lors de l'échange de la batterie

Domaines d’application

Les domaines d'application des drones de type drone in a box sont nombreux. En voici quelques uns :
  • Le concept est utilisé dans le secteur de la sécurité pour décoller automatiquement en cas d'alarme, se rendre sur le lieu de l'alarme et fournir des images rapprochées du lieu en question. Des patrouilles régulières planifiées sont également envisageables. Des entreprises ont aussi déjà fait appel à cette technologie pour prêter main forte à la sécurité lors d'événements de grande taille.
  • Dans l'agriculture, ce concept est déjà utilisé avec succès pour des tâches d'inspection et de mesure. Des caméras spéciales placées sur le drone permettent une détection précoce de modifications de la végétation.
  • Dans la remise en état et l'entretien d'usines ou de centrales, des drones dans un caisson sont utilisés pour diffuser en temps réel au personnel des vues aériennes et des données des usines. Cela peut s'avérer utile par exemple pour détecter des fuites de gaz ou d'eau ou des entretiens à faire.
  • Les points relais se sont imposés dans de nombreuses régions comme une option pratique pour déposer des colis à tout moment. Equiper ces points relais de pistes de décollage et d'atterrissage pour les drones permettrait à l'avenir d'automatiser de nombreuses livraisons de colis.

Exemple d'application



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH