Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Au début des années 90, nous avons été l'une des premières entreprises du secteur à mettre à disposition des clients des fichiers CAO sur disquette. Cet esprit pionnier, nous l'avons conservé et n'avons cessé de développer notre offre numérique. Nos processus de mise au point s'y appuient toujours sur une méthode de travail agile. Ce que nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients ? Une base de données CAO en ligne bien fournie et gratuite, mais aussi de nombreux outils en ligne, des produits intelligents pour un entretien et une remise en état simples ainsi qu'une plateforme pour composants de robotique low cost.
Pour nous, un produit ne peut être considéré comme tel que s'il est configurable. C'est la raison pour laquelle nous améliorons constamment nos outils en ligne afin que nos clients puissent vraiment apprendre à connaître nos « plastiques en mouvement ». Dans ce contexte, le designer robolink pour robots à bras articulé illustre de la meilleure manière qui soit notre vision de l'avenir : des outils simples à utiliser permettant de configurer et de simuler en ligne des produits économiques. Ils permettent une configuration individuelle de nos produits, fournissent des données fiables pour le calcul de la durée de vie et contribuent à la recherche de la bonne solution.
Pour que tout le monde puisse trouver très rapidement des rouleaux correspondant à l'application à réaliser, igus vient de mettre au point un nouveau système d'expertise en ligne dédié aux rouleaux de renvoi. Les rouleaux de renvoi renferment des roulements à billes en polymères xiros pour un fonctionnement sans graisse et sans entretien.
Conception rapide, en ligne, de vis et sorties de vis sans programme CAO, et commande directe auprès d'igus. Une opération très simple. Pas besoin en effet de savoir faire un plan technique ni de disposer de savoir-faire technique ou de programme CAO.
Conception rapide et simple de roues dentées doubles avec notre configurateur en ligne. Après la configuration, il suffit de charger les données CAO générées pour lancer la commande auprès du service impression 3D igus. Un polymère hautes performances sans graisse mis au point spécifiquement pour les roues dentées garantit une longue durée de vie en service à la pièce spéciale ainsi configurée.
Cet outil en ligne permet de sélectionner facilement des câbles confectionnés pour les chaînes porte-câbles et de les commander. Le calcul de la durée de vie qui y est intégré prédit de manière fiable la durée du câble.
Nous posons de nouveaux jalons en matière d'entretien et de remise en état à l'aide de chaînes porte-câbles, de câbles, de paliers lisses, de plateaux tournants et de guidages linéaires intelligents. Nos « plastiques intelligents » savent eux-mêmes quand ils ont besoin d'entretien, ils font des pronostics intelligents et évitent ainsi le pire, à savoir un arrêt des installations ou de la production.
Le principe des plastiques intelligents est simple. Des capteurs de différents types mesurent l'état des composants igus et l'envoient à un concentrateur de données qui transmet ces données à un système intelligent. Les chaînes porte-câbles, par exemple, bénéficient ainsi d'une surveillance des forces de traction et de poussée en service qui permet de procéder à un entretien avant qu'une défaillance ne se produise.
RBTX est une plateforme qui permet aux fournisseurs et aux utilisateurs de robotique low cost d'entrer en contact simplement et rapidement. Les utilisateurs peuvent y configurer une solution de robotique low cost qui corresponde à leurs besoins et à leur budget. Peu importe qu'ils aient besoin de composants seuls ou qu'ils souhaitent configurer un robot complet. Les fournisseurs de composants pour robots peuvent commercialiser leurs produits pour un public plus large sur cette nouvelle place de marché.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24