Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Leistungsstarke e-ketten für die Bühne

Energiekettensysteme sorgen für eine sichere Leitungsführung in der Waagner-Biro Bühnentechnik

Ob in Schauspielhäusern, in der Oper oder auf Kreuzfahrtschiffen, wenn besondere technische Konzepte gefragt sind, ist Waagner-Biro Stage Systems GmbH nicht weit. Der Bühnentechnikspezialist entwickelt seit über 150 Jahren unterschiedliche innovative technische Anlagen – alle für den großen Auftritt. Für eine sichere Leitungsführung greifen die Konstrukteure gerne auf unsere laufruhigen Energiekettensysteme zurück.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieführungen der Serie E4.32, e-spool, faltbare e-ketten
  • Anforderungen: In der Bühnentechnik werden hohe Lasten verfahren, die eine hohe Stabilität der Ketten verlangen. Es braucht optisch unauffällige und geräuscharme Systeme, die meist nur geringen Bauraum nutzen dürfen. Daneben muss das System eine leichte Montage bei wenig Wartung und maximaler Lebensdauer versprechen.
  • Branche: Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die E4.32 ist leicht und verschleißfest. Anschlag und die Abrollgeräusche sind gedämpft und dadurch leise. Mit der e-spool steht eine leise und äußerst kompakte Alternative zu Kabeltrommeln bereit. Und auch unsere faltbaren e-ketten sind äußerst kompakt, unfauffällig und geräuscharm.
Bühnentechnik mit Energieketten Fertig konfektionierte Energieketten der Serie E4.32 sorgen für eine sichere Leitungsführung der acht beweglichen Plattformen in der Staatsoper „Unter den Linden“ in Berlin.

Problem

Die optimale Bühne für den perfekten Auftritt zu schaffen, dieser Herausforderung stellt sich der Bühnentechnik-Spezialist Waagner-Biro Stage Systems aus Wien. Dabei ist jedes Projekt individuell. Alle Komponenten müssen nicht nur leistungsstark, dauerhaft und effizient sein, sondern auch optimal zusammenpassen. Große bekannte Theater und Opernhäuser sowie Arenen und Multifunktionshallen weltweit gehören zu dem Kundenstamm von Waagner-Biro Stage Systems.Aber auch Kreuzfahrtschiffe werden mit einer besonders platzsparenden Technik ausgestattet.
Im Theater- und Bühnenbau herrschen besonders anspruchsvolle technische Anforderungen. Unter anderem müssen hier hohe Lasten wie Akustik- und Beleuchtungssysteme, Bühnenbilder oder ganze Bühnenpodien sicher verfahren. Ob vertikal oder horizontal – im Theater bewegt sich einiges. So sind heute in der Regel eine Vielzahl von Motoren und Leitungen im Einsatz, um die Bühnenmaschinerie in Gang zu setzen. Zusätzlich sind vor allem Lösungen gefragt, die weder optisch noch akustisch die Aufführung beeinträchtigen. Die Motor-, Daten- und Busleitungen sollten daher unsichtbar und geräuscharm verfahren. Dafür steht allerdings meistens nur ein geringer Bauraum zur Verfügung. Die Leitungen selbst müssen kompakt sein, leise in der Energieführung verfahren und gleichzeitig auch hohen dynamischen Belastungen standhalten. Stabilität und Robustheit sind deshalb notwendige Eigenschaften. Der Bühnentechniker benötigt Systeme, die sich einfach montieren lassen, wenig Wartung erfordern und ein Maximum an Lebensdauer versprechen.

Lösung

Die Konstrukteure vertrauen seit mehr als 13 Jahren auf unsere laufruhigen und sicheren Energieführungen der Serie E4.32. Sie kommen vertikal oder horizontal im Bereich der Bühnentechnik vor allem in Plattformen zum Einsatz. Da die Energieketten aus Tribo-Kunstoffen bestehen, sind sie leicht und gleichzeitig verschleißfest. Eine integrierte Bremse an den Radienanschlägen der Kettenglieder dämpft den Anschlag und die Abrollgeräusche zusätzlich.
Traditionell kommen in der Bühnentechnik auch Kabeltrommeln zur Leitungsführung zum Einsatz, die allerdings häufig an ihre technischen Grenzen bezüglich ihrer Aufnahmefähigkeit von Leitungen und der Geräuschentwicklung stoßen. Mit unserer e‑spool steht eine leise und äußerst kompakte Alternative bereit. Die Leitungen sind stets vor äußeren Einwirkungen, Verschleiß und Zugbelastungen geschützt. Bei der Auftrommelung sorgt eine integrierte Rückholfeder jederzeit für die richtige Spannung der Kette. Und das twisterband in der e-spool ermöglicht eine durchgehende Leitungsführung bei Rotationsbewegungen, ohne dass ein Schleifring notwendig ist.
Müssen Bühnen oder schwere Bühnenpodien verfahren werden, sind Hubhöhen von vielen Metern und hohe Lasten zu bewältigen. Auch hier bieten wir kostengünstige, aber auch besonders platzsparende und „unscheinbare“ Lösungen. Bisher wurden für solche Anwendungen Systeme verwendet, die geräuschintensiv, platzbedürftig und visuell störend sind. Mit der Einbauweise „Zick-Zack“ und unseren faltbaren e-ketten gibt es dafür eine effektive Alternative, die sich durch ihre kompakte Bauweise auszeichnet. Durch den Einsatz gegenläufiger Biegeradien lassen sich die e-ketten wie eine Ziehharmonika ablegen. Es besteht daher nur ein äußerst geringer Platzbedarf. Fährt die Bühne hoch, so entfaltet sich die e-kette geräuscharm.

e-spool Im Joan Sutherland Theatre / Sydney Opera House kommen zum Beispiel igus e-spools zum Einsatz.
e-spool
Bühnentechnik
Bühnentechnik mit e-spool Sydney Opera Schnurboden: Anbindung der e-ketten an die Zugstangen

Die optimale Kettenlösung für jedes Projekt

In den schon über 13 Jahren der Zusammenarbeit kam es schon zu einigen groß anglegten Projekten, in denen die drei Kettentypen die richtige Antwort auf die örtlichen Herausforderungen dargestellt haben.
So zeigten sich bei einem Opernprojekt, bei dem sich acht Plattformen ausfahren ließen, die linear verfahrenden Energieketten der Serie E4.32 als optimale Lösung. Die Energieführung wurde in enger Zusammenarbeit ausgelegt. In dem Projekt kommen pro Plattform vier Energieketten mit den entsprechenden chainflex Leitungen zum Einsatz. Diese werden direkt aus einer Hand fertig konfektioniert als readychain geliefert.
Für die Energieversorgung der Stage Elevators oder auch im Bereich der Lichttechnik hingegen greifen die Experten von Waagner-Biro vorzugsweise auf die e-spool-Lösungen zurück. In einem großen Opernhaus konnten so bereits erfolgreich 20 der Power e-spools verbaut werden.
Vor allen Dingen in Scherenhubpodien sowie in Flugwerken für Personen vertraut der Kunde hingegen auf die Zick-Zack Lösungen aus unserem Energiekettenprogramm.
Erwin Papst, Leiter der Konstruktion bei Waagner-Biro zeigt sich zufrieden: "Neben der breiten Produktvielfalt und der bewährten Qualität schätzen wir sehr die sehr intensive und langjährige Zusammenarbeit. Egal bei welcher Frage, wir bekommen bei igus immer schnell die entsprechende und kompetente Unterstützung. Durch unsere Projekte weltweit ist es außerdem ein großer Vorteil, das igus mit seinen Niederlassungen und Technikern direkt vor Ort unterstützen kann.“

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG